igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承
在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。
以春晚为首,磅礴大气、美轮美奂的中国舞台和灯光秀一次次震惊世界。这背后的助力之一,就是日新月异的科技力量。作为连续26年参与创制春晚舞台系统的浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰”),其舞台科技具有全球领先的水平,并且主导制定15项国家和行业标准,累计获得专利1000余项,发明专利170余项,致力于让科技赋能文体旅商。
运动塑料专家igus发布了最新版的readycable电缆查找器,这款在线工具可以帮助用户更轻松地找到适配的驱动线。只需一次输入,用户就能找到质量合适且高性价比的电缆。集成的chainflex使用寿命计算器还能可靠地估算电缆的使用寿命。
现在,越来越多的人开始使用可升降办公桌,以实现符合人体工学的工作方式。而有序的电缆导向对于避免电缆缠绕和杜绝绊倒风险至关重要。igus新推出的办公室拖链OCO.32.37.0就是针对此类应用的完美解决方案。该拖链操作简便、设计简洁,可以毫不突兀地融入各种办公环境中,同时保证办公环境的井然有序。
为了能让轴承在光轴上高精度地移动,igus开发出了W360CM系列的直线轴承。这款新型的工程塑料直线轴承由铝合金外壳和薄形滑动膜组成,刚性非常好,可以实现安静平稳的运行。滑动膜与轴承之间几乎没有间隙,因此可以保证运行的精确度。
igus的注塑成型工艺能够经济高效地生产免润滑齿轮。无论是全自动咖啡机还是制动器,工程塑料齿轮可以在各种应用中实现动力传输。除了棒料机加工和增材制造外,igus现在也提供由注塑成型加工工艺制成的耐磨齿轮,尤其适用于大批量生产。用户可以选择使用igus的各种免润滑iglidur材料。
igus新开发的两种新型免润滑耐磨工程塑料可延长用于单轴太阳能跟踪器的轴承的使用寿命。gus专门为单轴太阳能跟踪器的轴承座开发了两种新材料,即Solarmid和iglidur PUV。这两种新型工程塑料在2P跟踪器应用中具有极佳的耐用性,而使用这两种材质的轴承一次则可承受数小时的阳光直射。这两种材料在实际测试中表现优异,测试结果表明其抗紫外线性能是普通材料的三倍。
针对工程机械和农业行业的高负载应用需求,igus现推出一款新型耐磨轴承解决方案iglidur TX2,它无需润滑即可长期使用。即使是小型挖掘机,一般每年仍需消耗50升润滑剂。缠绕式滑动轴承的径向承载力非常大,在测试中当负载表面压力超过100 MPa时,其耐磨性相较于TX1方案提高了3.5倍。