工程塑料轴承如何避免农机故障?

Yvan Cao | 5 9 月, 2022

据了解,2020年国内拖拉机的故障率为130%,而收割机故障率达到了300%,甚至出现了故障率1500%的情况。好家伙,莫非这台农机不是在维修,就是在去维修的路上?

继续阅读……

壁厚更厚的滑动轴承在重型应用中是否有优势?

Yvan Cao | 1 3 月, 2022

壁厚更厚的滑动轴承在重型应用中是否有优势?我的答案是否定的…

继续阅读……

选择合适的轴

干货|如何选择合适的轴,实现免维护

Yvan Cao | 29 9 月, 2021

我们最常遇到的客户疑问是:“替换IGUS轴承后,这个位置就可以实现免维护了吗?” 对于这个问题,客观的回答是:还不一定,我们还需要检查您的基座孔与轴…

继续阅读……

no lubrication

滑动轴承的维护…免维护与干运转是相同的吗?

Yvan Cao | 11 11 月, 2020

通常轴和基座孔都是暴露在外的,如果没有油脂,可能会导致腐蚀问题。 在这种情况下,应“不时”涂抹一些润滑脂。 这并不是润滑轴承,仅确保防护轴与基座孔不被腐蚀。所以并不是干运行,而是免维护。

继续阅读……

轴生锈corrosion

轴腐蚀会导致轴承磨损–并且并不是立即发生的

Yvan Cao | 4 11 月, 2020

当轴发生锈蚀时,锈蚀部分会加剧轴承的磨损,轴的锈蚀痕迹还会在运动中消失,使人们容易忽略锈蚀对轴承寿命的影响。这篇文章将可能引发你对腐蚀问题的深度思考。

继续阅读……

轴生锈corrosion

假设户外条件下使用滑动轴承,如何正确选择匹配的销轴?

Yvan Cao | 28 10 月, 2020

如果没有了润滑,存在哪些可替代的轴材料或表面处理方法满足抗腐蚀要求?例如:不锈钢轴、
轴“氮化处理”、轴“氮碳共渗”、轴“镀硬铬处理”……

继续阅读……

application variety

什么是农业机械的最佳滑动轴承?

Yvan Cao | 21 10 月, 2020

正如每种食物的种类繁多,每种食谱都有很多一样,滑动轴承种类繁多。 正如有数百种适用于普通炖牛肉的配方一样,专门用于塑料轴承的制造商的产品范围也千差万别:使用增强纤维,使用聚四氟乙烯,不使用有机硅,耐化学药品,重负荷等。 但是我什么时候应该使用哪个轴承?我们所说的“农业机械”是什么意思?

继续阅读……

最大的igus滑动轴承是多大?最大都不够,该怎么办?

Yvan Cao | 14 10 月, 2020

大尺寸轴承并以标准件的价格为您量身定做!“通用” iglidur G提供了各种尺寸的轴承选择。最小的轴承的内径为3mm(其他iglidur材料的内径存在更小标准件)。 igus目录中零件的最大内径为195mm。如果需要的大轴承却没有标准零件,该怎么办?

继续阅读……

重载应用条件下-轴和滑动轴承的使用寿命最大化研究

Yvan Cao | 30 9 月, 2020

磨损与摩擦值需要从整体角度评估。为了优化寿命,轴和轴承材料需要完美协调,这是当下轴承生产商的主要挑战。同时,为了避免轴表面磨损、生锈,通常有多种轴表面处理方法,它们各自具有优点和缺点,本篇将进行对比介绍并结合iglidur®系列产品得到最适合您的应用的工作组合。

继续阅读……

建筑的通风、防火、排烟系统 封面

iglidur在风阀类产品中应用的优势

Yvan Cao | 1 6 月, 2020

高楼大厦中存在“看不见”的管路——空调换气系统以及防火安全系统,它们协同调节温度,保证建筑良好的空气环境,或者降低火灾中财产损失,或者保障人身安全。阀,是系统的关键组成部分,本文将向您介绍iglidur工程塑料轴承在风阀类结构中的应用,让您了解易格斯产品如何帮助提升免维护性能,进一步提高产品可靠性,在降低成本的前提下,我们还能提供结构设计优化后的轴承,使安装更加便捷。

继续阅读……