工业门中的电缆

Jen Chen | 15 9 月, 2021

选择适用于工业门的电缆——选择合适的电缆并不是想象中那么简单,有时候仅仅翻看一眼产品样本册是不够的。要选择合适的电缆,不仅要考虑到诸如环境温度等外部因素,而且还要考虑到应用匹配的规格,以及行程和弯曲半径等机械参数。

继续阅读……

总线电缆用于长行程?

Jen Chen | 15 9 月, 2021

用于长行程的电缆—— chainflex 光缆,有了光缆,长距离传输信号不再是问题。这是因为与铜导体相比,光纤的衰减要低得多。

继续阅读……

为什么选择铜作为导体材料?

Jen Chen | 16 8 月, 2021

您有没有想过,为什么电缆大多是由铜制成的?铜作为导体材料自有其原因,这就是我们今天要讨论的内容。

继续阅读……

阻燃 TPE 和无卤素 TPE

Jen Chen | 16 8 月, 2021

世界上有无数的材料,但对于电缆行业来说,可用的材料却极为有限。在电缆技术中最常使用的护套材料是 PVC 和 PUR。但是,除了这两种外护套材料之外,igus 还使用了 TPE(热塑性弹性体)。然而,并非所有 TPE 材料都一模一样。今天,我们的文章就将讨论不同的 TPE 混合物–阻燃 TPE 和无卤素 TPE。

继续阅读……

适用于极端高温的电缆

Jen Chen | 16 8 月, 2021

夏日炎炎,也许又一个创纪录的夏天在等着我们,就像最近几年一样。在户外使用的电缆往往要承受季节性的温度波动。由于近年来的极端温度,我们在选择电缆时也必须考虑这个问题。因此,今天的主题是极端高温下的电缆以及高温环境对拖链电缆的影响。

继续阅读……

电缆的耐磨损性

Jen Chen | 6 8 月, 2021

电缆必须的耐磨损性始终与其应用场景有关。根据预期的用途,电缆或多或少都需要具备耐磨损性。虽然每种护套材料的质量有着根本性的不同,但更贵并不总是代表更好。

继续阅读……

电缆用于何处?机器人应用中的 chainflex 电缆

Jen Chen | 6 8 月, 2021

机器人工业的飞速发展,对设备和相应的机器人部件提出了更高的要求。其中包括用于供能拖链和机器人的电缆。用于机器人的电缆必须满足较高的要求,并能经受快速发展的考验。我们的 chainflex 机器人电缆就可以做到这一点。

继续阅读……

不同的外护套材料适用于哪些行业?

Jen Chen | 6 8 月, 2021

对于特定应用或行业所使用的电缆,实际应该选择哪种外护套呢?我们认为PVC 外护套的电缆最适合应用于室温下干燥的环境;PUR 外护套材料适用于机床行业;TPE 外护套材料适用于全球各地的低温环境。

继续阅读……

专为汽车行业开发的 igus dryspin®导螺杆专利技术,实现快速免润滑的操作

Jen Chen | 19 7 月, 2021

采用 dryspin® 技术的导螺杆和导螺杆螺母利用了免润滑的线性技术原理。

继续阅读……

滑石粉是什么?为什么电缆里要用滑石粉?

Jen Chen | 7 7 月, 2021

在电缆工业中,滑石粉可以将电缆护套和电缆芯线隔开,也可以减小电缆护套和电缆芯线之间的摩擦力,延长电缆芯线的使用寿命。

继续阅读……