滚珠轴承
ball bearing
滚珠轴承由一个内圈和一个外圈,一个保持架和若干滚珠组成。保持架将滚珠彼此分隔开。如果这些球没有分开,它们将相互碰撞并过热。在高转速和摩擦力的情况下,会产生破坏作用。但是现在的问题是:滚珠是如何装入滚珠轴承的呢?
金属滚珠轴承已成为机械和工厂生产中不可缺少的部分。但是,在某些领域中,传统的金属滚珠轴承使用有局限,例如食品工业和医疗技术。在那里,卫生因素起着重要的作用,因此不可使用润滑油。这是塑料滚珠轴承引起人们关注的地方,来自科隆的运动塑料专家igus制造出了:高性能聚合物滚珠轴承。它们绝对免润滑,无卫生风险…
滚珠轴承的材料千差万别,主要是在环形材料上大不相同。环材料的选择可以确保保持架,内圈和外圈在系统中的有序结合。当应用涉及加热或冷却轴承时,这一点尤其重要。而滚动体的运行性能始终保持良好也是很重要的,下面列出了与环材料相配合的最常见的滚动体材料…
滚珠轴承已成为机械工程中不可缺少的部分。滚珠轴承的设计多种多样,其部件的组成材质取决于工业应用的工况场合。以下显示了最常用的滚珠轴承及其使用位置…
什么时候使用特定的滚珠轴承?–金属,塑料,陶瓷。选择正确的材料并不总是那么容易。如下是一个简短的介绍,当我们需要选择特定的滚珠轴承时…
易格斯在德国科隆拥有全球最大的运动塑料应用测试实验室,每年约进行12,000次测试,其中包括在最不利的条件下对各种各样的材料进行测试。在目前的测试中,xiros®滚珠轴承在盐水测试中与其金属同类产品竞争。那么,结果如何呢?
使用xiros工程塑料滚珠轴承,您可以享受100%塑料制成的免润滑滚珠轴承。没有油脂和润滑油,不残留在手上或者机器上!
Xiros自润滑塑料滑动轴承自重轻,灵活,无需额外润滑,以下是3个非常适合使用塑料球轴承的地方:空调调节器、电子换挡旋钮、多媒体调节器