类别:

topteaser-zh

required for theme

食品机械

运行中存在盐或糖……必须注意什么?

Ahren Xia | 23 12 月, 2020

食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……

继续阅读……

蠕动泵

蠕动泵滚筒材质选择——iglidur A180 VS POM-C

Scott Xiong | 17 12 月, 2020

蠕动泵广泛用于医疗和实验室设备。各种液体物质,例如试剂或什至是透析机中的血液,都可以用蠕动泵来输送。如何选择蠕动泵滚筒材质…

继续阅读……

免维护的3D打印夹具使包装设备更加高效

Ahren Xia | 11 12 月, 2020

当雄鹰抓取猎物时,它可以在闪电般的移动过程中根据猎物的大小快速调整自己的夹爪。这种灵活性对于包装行业只能是一种梦想。但是,使用由iglidur线材制成的坚固而又轻巧的塑料夹具,可以实现成本节约85%,速度提高70%…

继续阅读……

滚珠轴承在哪里使用?igus有哪些滚珠轴承?

Daniel Chen | 10 12 月, 2020

滚珠轴承已成为机械工程中不可缺少的部分。滚珠轴承的设计多种多样,其部件的组成材质取决于工业应用的工况场合。以下显示了最常用的滚珠轴承及其使用位置…

继续阅读……

如何用易格斯轴承降低汽车噪音?

线上研讨会:如何用易格斯轴承降低汽车噪音?

Lynna Liu (刘银) | 30 11 月, 2020

这是一场美国易格斯组织的线上专题研讨会,主讲人对噪音、噪音来源、处理办法,相关应用比如踏板、转向器、座椅、铰链一一做了抽丝剥茧,逻辑清晰而且参考案例很有价值,时长约24分钟,欢迎点击观看

继续阅读……

易格斯在线座椅研讨会

首场面向客户的汽车座椅线上研讨会成功召开

Lynna Liu (刘银) | 13 11 月, 2020

14家客户公司、46位代表,再加上我们自己的同事,作为首次面向客户的线上专题会议,规模其实也大大超过了我们预期

继续阅读……

轴生锈corrosion

轴腐蚀会导致轴承磨损–并且并不是立即发生的

Yvan Cao | 4 11 月, 2020

当轴发生锈蚀时,锈蚀部分会加剧轴承的磨损,轴的锈蚀痕迹还会在运动中消失,使人们容易忽略锈蚀对轴承寿命的影响。这篇文章将可能引发你对腐蚀问题的深度思考。

继续阅读……

更快、更持久、更安静——iglidur®工程塑料轴套在筋膜枪的应用

Scott Xiong | 29 10 月, 2020

随着人们对健康的关注越来越多,日常生活中,人们对自身的健康管理、体重管理也愈来愈重视。在这个大背景下,筋膜枪仿佛一夜之间,走进了大家的视线。从最开始运动员康复师手中的利器,到健身房中的标准配备,再到长途开车、办公室久坐之后的恢复神器,筋膜枪带来的麻酥的痛并快乐的感觉,征服了越来越多的人……

继续阅读……

PM0220-Cat-HTR-investor

塑料变石油:igus投资成为化学回收领域的先驱者

Jen Chen | 23 10 月, 2020

德国科学家开发的Cat-HTR技术可在20分钟内从废弃塑料中回收资源

继续阅读……

application variety

什么是农业机械的最佳滑动轴承?

Yvan Cao | 21 10 月, 2020

正如每种食物的种类繁多,每种食谱都有很多一样,滑动轴承种类繁多。 正如有数百种适用于普通炖牛肉的配方一样,专门用于塑料轴承的制造商的产品范围也千差万别:使用增强纤维,使用聚四氟乙烯,不使用有机硅,耐化学药品,重负荷等。 但是我什么时候应该使用哪个轴承?我们所说的“农业机械”是什么意思?

继续阅读……