类别:

topteaser-zh

required for theme

准备、设置、切割:“模块连接”确保木材行业能源供应系统能够快速调试。

Jen Chen | 31 3 月, 2023

尽管这个行业起源于伐木工人时代,但现在所有的工业操作都已实现高度自动化。我们目前的客户使用一整套大型机器来制造家具。机器内部有特殊的隔板,木材在隔板后等待进入下一道工序。这些机器加工精度高,每天保持 24 小时运行。此外,每台机器都有两个轴向电机、许多传感器和其他信号,这就是为什么中央集成的紧凑接口具有显著优势。

继续阅读……

装配电缆新品

更具性价比的装配电缆注塑产品—— 注塑网线/现场总线/传感器线

Lynna Liu (刘银) | 12 10 月, 2022

易格斯提供 4,600 余种适用于 24 个制造商标准的预装配动力、伺服、信号和编码器电缆,是全球第一的拖链用预装配电缆供应商。chainflex ® 高柔性电缆经久耐用,已通过全球所有最重要的电缆相关准则、法规以及标准,并提供36个月质保。

继续阅读……

igus开发出全球首款适用于1000米以上长行程的自驱动拖链

Jen Chen | 9 8 月, 2022

自驱动拖链适用于高动态应用,其使用寿命长且可减重达6吨

继续阅读……

什么是热电偶电缆?

Jen Chen | 28 2 月, 2022

在最近的文章中,我们已经回答了关于电机、控制、伺服和中压电缆的问题。今天,我们将专门讨论一种非常特殊的电缆。那就是热电偶电缆。什么是热电偶电缆,此类电缆的应用场景是什么?

继续阅读……

有奖征集:独特的供能系统应用项目

Jen Chen | 3 12 月, 2021

第八届vector最佳拖链应用奖的评比活动现已开启,作品投递截至2022年2月11日。由高性能工程塑料制成的igus拖链像蛇一样灵活,它的旋转角度达7000°,运行速度高达10m/s,并且能在三维空间中移动。针对这种igus拖链的相关应用,每两年都会有一个名为vector奖的评选活动,届时一家评审团会在所有参赛作品中评选出4个尤为引人入胜的项目,并为其颁发vector奖,最高奖金为5000欧元。

继续阅读……

选择合适的轴

干货|如何选择合适的轴,实现免维护

Yvan Cao | 29 9 月, 2021

我们最常遇到的客户疑问是:“替换IGUS轴承后,这个位置就可以实现免维护了吗?” 对于这个问题,客观的回答是:还不一定,我们还需要检查您的基座孔与轴…

继续阅读……

ticket machine

为什么您的售票机滚珠轴承应使用igus®

Daniel Chen | 24 9 月, 2021

售票机中对其安装零件的滚珠轴承有严格要求。在这一领域,易格斯聚合物滚珠轴承正在扩大其相对于金属滚珠轴承的优势。它们不仅免维护和免润滑,而且还确保了应用环境不受污染:车票和钞票不会受到任何污染…

继续阅读……

汽车内饰

在汽车内饰中使用工程塑料滚珠轴承有哪些优势?

Ethen Liang | 19 8 月, 2021

内饰的开发对于设计者和工程师来说是一个大的挑战。仅仅几秒钟之内,它创造了第一直觉。在我们坐上椅子之前,我们先伸手去触碰方向盘。紧接着,我们检查座椅扶手,触碰车窗调节按钮…

继续阅读……

易格斯自润滑轴承

烧结轴套的比较:优点和缺点

John Ji | 16 7 月, 2021

由烧结青铜制成的衬套或滑动轴承可用于许多轴承应用中,又称粉末冶金轴套。 它们的采购价格相对便宜,可提供多种尺寸,并且能够“自润滑”或“免维护”。 但是,绝不像许多用户认为的那样普遍适用于烧结衬套。在此篇文章中,我将对其优势进行更细致的分析,以及何时可以使用聚合物制成的普通衬套来更可靠地实现免维护和自润滑的特点…

继续阅读……

光伏清洁设备轴承

光伏设备清洁系统中的聚合物滚珠轴承

Daniel Chen | 1 7 月, 2021

天气越来越好,光照时间变得更长,更密集。其实不仅是人类在补充能量,实际上光伏系统也在这样做。这些设备整年都暴露于强烈的气候影响下,尤其是在…

继续阅读……