滑动轴承
汽车工业的创新发展需要更加先进的生产制造工艺,尤其是在多部件集成的情况下,单个零件的注塑成型已逐渐发展出所谓的混合或2C(Two Component)二次注塑成型……
蠕动泵广泛用于医疗和实验室设备。各种液体物质,例如试剂或什至是透析机中的血液,都可以用蠕动泵来输送。如何选择蠕动泵滚筒材质…
滚珠轴承已成为机械工程中不可缺少的部分。滚珠轴承的设计多种多样,其部件的组成材质取决于工业应用的工况场合。以下显示了最常用的滚珠轴承及其使用位置…
我们经常遇到类似问题。 在大多数应用中使用简单的滑动轴承。 由于它们通常以过盈配合方式安装并固定在基座孔中,因此它们几乎不可能掉落或断裂…
什么时候使用特定的滚珠轴承?–金属,塑料,陶瓷。选择正确的材料并不总是那么容易。如下是一个简短的介绍,当我们需要选择特定的滚珠轴承时…
这是一场美国易格斯组织的线上专题研讨会,主讲人对噪音、噪音来源、处理办法,相关应用比如踏板、转向器、座椅、铰链一一做了抽丝剥茧,逻辑清晰而且参考案例很有价值,时长约24分钟,欢迎点击观看
通常轴和基座孔都是暴露在外的,如果没有油脂,可能会导致腐蚀问题。 在这种情况下,应“不时”涂抹一些润滑脂。 这并不是润滑轴承,仅确保防护轴与基座孔不被腐蚀。所以并不是干运行,而是免维护。
在挤压过程中,聚合物通过挤压模具被持续地熔化和挤出并成形。通过这种方式,就可以将聚合物成型为棒料,线材、型材、板材或薄膜等形式,这就是所谓的挤出物…