轴承
当下,随着 “节能减排”逐渐成为主流趋势,可持续性在汽车行业的重要性也日益增加,例如:“零排放”汽车以及“碳中和”生产模式。除了引入更严格的排放法规外,社会对于环境以及可持续发展的日益增长的认识以及消费者对于电动汽车日益增长的兴趣也影响到当下汽车行业的发展趋势…
为了能让轴承在光轴上高精度地移动,igus开发出了W360CM系列的直线轴承。这款新型的工程塑料直线轴承由铝合金外壳和薄形滑动膜组成,刚性非常好,可以实现安静平稳的运行。滑动膜与轴承之间几乎没有间隙,因此可以保证运行的精确度。
igus的注塑成型工艺能够经济高效地生产免润滑齿轮。无论是全自动咖啡机还是制动器,工程塑料齿轮可以在各种应用中实现动力传输。除了棒料机加工和增材制造外,igus现在也提供由注塑成型加工工艺制成的耐磨齿轮,尤其适用于大批量生产。用户可以选择使用igus的各种免润滑iglidur材料。
igus新开发的两种新型免润滑耐磨工程塑料可延长用于单轴太阳能跟踪器的轴承的使用寿命。gus专门为单轴太阳能跟踪器的轴承座开发了两种新材料,即Solarmid和iglidur PUV。这两种新型工程塑料在2P跟踪器应用中具有极佳的耐用性,而使用这两种材质的轴承一次则可承受数小时的阳光直射。这两种材料在实际测试中表现优异,测试结果表明其抗紫外线性能是普通材料的三倍。
针对工程机械和农业行业的高负载应用需求,igus现推出一款新型耐磨轴承解决方案iglidur TX2,它无需润滑即可长期使用。即使是小型挖掘机,一般每年仍需消耗50升润滑剂。缠绕式滑动轴承的径向承载力非常大,在测试中当负载表面压力超过100 MPa时,其耐磨性相较于TX1方案提高了3.5倍。
使用。即使是小型挖掘机,一般每年仍需消耗50升润滑剂。缠绕式滑动轴承的径向承载力非常大,在测试中当负载表面压力超过100 MPa时,其耐磨性相较于TX1方案提高了3.5倍。
我们最常遇到的客户疑问是:“替换IGUS轴承后,这个位置就可以实现免维护了吗?” 对于这个问题,客观的回答是:还不一定,我们还需要检查您的基座孔与轴…
售票机中对其安装零件的滚珠轴承有严格要求。在这一领域,易格斯聚合物滚珠轴承正在扩大其相对于金属滚珠轴承的优势。它们不仅免维护和免润滑,而且还确保了应用环境不受污染:车票和钞票不会受到任何污染…
许多工厂操作人员都知道这个问题:在安装金属滚珠轴承时,润滑是必不可少的。 此过程必须要定期进行维护,这不仅浪费金钱,而且还会浪费大量时间。作为传统金属轴承的替代品,xiros聚合物轴承是更优选择…