易格斯自润滑轴承

烧结轴套的比较:优点和缺点

John Ji | 16 7 月, 2021

由烧结青铜制成的衬套或滑动轴承可用于许多轴承应用中,又称粉末冶金轴套。 它们的采购价格相对便宜,可提供多种尺寸,并且能够“自润滑”或“免维护”。 但是,绝不像许多用户认为的那样普遍适用于烧结衬套。在此篇文章中,我将对其优势进行更细致的分析,以及何时可以使用聚合物制成的普通衬套来更可靠地实现免维护和自润滑的特点…

继续阅读……

滑石粉是什么?为什么电缆里要用滑石粉?

Jen Chen | 7 7 月, 2021

在电缆工业中,滑石粉可以将电缆护套和电缆芯线隔开,也可以减小电缆护套和电缆芯线之间的摩擦力,延长电缆芯线的使用寿命。

继续阅读……

电缆用在哪里?存储和检索设备内的 chainflex 电缆

Jen Chen | 7 7 月, 2021

无论行程长短,温度高低,chainflex 电缆系列可为您提供最适用的存储和检索设备解决方案。

继续阅读……

为什么要使用光缆?

Jen Chen | 7 7 月, 2021

我们的 chainflex 光缆具有四大优势:低信号衰减、高数据传输率、良好的电磁兼容性和特殊的机械适用性。这些特点使得光缆不仅可以应用于通信工程,同时也可用于工业。

继续阅读……

光伏清洁设备轴承

光伏设备清洁系统中的聚合物滚珠轴承

Daniel Chen | 1 7 月, 2021

天气越来越好,光照时间变得更长,更密集。其实不仅是人类在补充能量,实际上光伏系统也在这样做。这些设备整年都暴露于强烈的气候影响下,尤其是在…

继续阅读……