选择合适的轴

干货|如何选择合适的轴,实现免维护

Yvan Cao | 29 9 月, 2021

我们最常遇到的客户疑问是:“替换IGUS轴承后,这个位置就可以实现免维护了吗?” 对于这个问题,客观的回答是:还不一定,我们还需要检查您的基座孔与轴…

继续阅读……

可滑动、可滚动、低成本:igus长行程模块化拖链系统E4.1系列增加新品

Jen Chen | 28 9 月, 2021

igus供能系统是为长行程应用安全引导电缆和软管的首选。强大的通用型模块化拖链系统E4.1已经覆盖了大部分的客户应用。现在,igus又为这一出色的系统新增了滑行垫和滚轮链节,便于系统的快速改装。在磨损工况下以及高速或极长行程的应用中,新系统的使用寿命更长且更经济高效。

继续阅读……

ticket machine

为什么您的售票机滚珠轴承应使用igus®

Daniel Chen | 24 9 月, 2021

售票机中对其安装零件的滚珠轴承有严格要求。在这一领域,易格斯聚合物滚珠轴承正在扩大其相对于金属滚珠轴承的优势。它们不仅免维护和免润滑,而且还确保了应用环境不受污染:车票和钞票不会受到任何污染…

继续阅读……

滚珠轴承的替换

传统轴承的替代品——igus® 聚合物轴承

Daniel Chen | 17 9 月, 2021

许多工厂操作人员都知道这个问题:在安装金属滚珠轴承时,润滑是必不可少的。 此过程必须要定期进行维护,这不仅浪费金钱,而且还会浪费大量时间。作为传统金属轴承的替代品,xiros聚合物轴承是更优选择…

继续阅读……

打印模具–通过3D打印更快地获得您的注塑产品

Quill Wang | 17 9 月, 2021

注塑模具通常是磨削或火花侵蚀,需要相当一些制造时间,因此价格昂贵。在这种情况下,3D 打印开辟了新的可能性。增材制造的 注塑模具通常有两种形式…

继续阅读……