igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承
在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。
以春晚为首,磅礴大气、美轮美奂的中国舞台和灯光秀一次次震惊世界。这背后的助力之一,就是日新月异的科技力量。作为连续26年参与创制春晚舞台系统的浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰”),其舞台科技具有全球领先的水平,并且主导制定15项国家和行业标准,累计获得专利1000余项,发明专利170余项,致力于让科技赋能文体旅商。
运动塑料专家igus发布了最新版的readycable电缆查找器,这款在线工具可以帮助用户更轻松地找到适配的驱动线。只需一次输入,用户就能找到质量合适且高性价比的电缆。集成的chainflex使用寿命计算器还能可靠地估算电缆的使用寿命。
现在,越来越多的人开始使用可升降办公桌,以实现符合人体工学的工作方式。而有序的电缆导向对于避免电缆缠绕和杜绝绊倒风险至关重要。igus新推出的办公室拖链OCO.32.37.0就是针对此类应用的完美解决方案。该拖链操作简便、设计简洁,可以毫不突兀地融入各种办公环境中,同时保证办公环境的井然有序。
E2/000系列拖链,作为中等负载场合的标准拖链已经成功运用多年。在此基础上,易格斯通过不断地测试研发,于22年推出了新的E2.1系列,以期更好的优化拖链性能。
无颗粒、零磨损是无尘室应用的首要任务。
为此,易格斯研发出专攻耐磨材料的新品E6J系列拖链。新系列沿用了原E6系列的结构特点及规格尺寸,因此可以在原系列上进行升级而无需整根替换。
由于安装空间的原因,通常平行敷设编码器线和电机动力线。它们来自同一控制柜,穿过同一电缆管道,通过同一能源链一起移动,最后连接到电机并排的连接点上。当总线、编码器线或伺服信号线并排运行时,往往很难估计它们之间的相互影响。
电机的初始脉冲(即起动电流)以及连接电缆的长度或周围环境条件(如靠近竖炉、焊接设备、变频器或其他干扰源等)都会对信号产生显著影响。
你肯定熟悉传统的能源供应系统。每条电缆的两端都有一个插入式连接器。液压软管两端都有接头,而气动软管则有软管连接器。
我们暂时先关注电缆吧。为确保功能可靠,每根电缆两端必须带有连接器再接入系统中。
如果电缆端使用圆形端子或线束端套管等元件代替连接器,这些电缆端必须要直接连接。使用端子座或螺丝螺母等连方式,可以实现这一点。在系统安装过程中,需要经常连接和断开各个接口。随着安装的进行,系统将不断扩展,添加新的组件。机器的接口通常难以插拔,这使得插入/拔出连接器变得困难。