无论行程长短,温度高低,chainflex 电缆系列可为您提供最适用的存储和检索设备解决方案。
继续阅读……
我们的 chainflex 光缆具有四大优势:低信号衰减、高数据传输率、良好的电磁兼容性和特殊的机械适用性。这些特点使得光缆不仅可以应用于通信工程,同时也可用于工业。
外护套的颜色是不一样的,而各芯线绝缘层的颜色也是不同的。
今天,我们将探讨一下污水处理厂如何以及出于何种目的使用 chainflex 电缆,因为这些也是 chainflex 电缆的应用领域之一。
这正是我们今天文章所要探讨的问题。
每年的同一时间,纽伦堡都会举行 SPS 展会。而每年,我们都会在那里展示我们的 chainflex 电缆创新产品。
有时候,我觉得电缆业务其实很像演出活动。这让人对“演出必须继续进行”的口号生出了一种奇妙的认同感。
最新一代的设计减轻了重量,提高了强度,并减少40%的装配时间
用于方形型材的igus太阳能基座轴承在实验室测试中取得超过72年使用寿命的优异成绩
德国科学家开发的Cat-HTR技术可在20分钟内从废弃塑料中回收资源