蓝色的iglidur I151线材是一款易于3D打印的材料,拥有极佳的摩擦系数和磨损系数。这款耐磨的新线材是基于全能型线材iglidur I150优化而来的。由它制成的蓝色部件可以进行光学检测。这款高性能工程塑料符合FDA和欧盟10/2011的标准,因此适用于食品和化妆品行业。
并不是所有稍显复杂的情况都需要去找特殊的设计或特殊的电缆。通常,我们的 chainflex 系列产品就足以满足您的要求,它们可安全地被应用在潜在爆炸环境中。
igus,我们会同时进行数百项电缆测试。通常我们采用完全自动化地数据采集,如此才可以满足巨大的需求。AutoMess 正是我们为此而开发的测量系统。它为我们的使用寿命计算器提供了数百万条数据。可以说,这使每个客户都能直接使用到我们的实验室数据。
标准机器已力不从心,新时代的机器需要最高的精度、可重复性和可靠性。此外,这些编织机的速度非常快,结果就是设备需要运行非常多的双循环。因此在选择电缆时,必须重点考察其需要的安装空间、护套的耐磨性能,以及芯线的耐久性。最终,我们的 TPE 电缆被这些高端机器选中。截至目前,我们的 CF9 控制电缆已在机器中平稳运行了六年多,未出现任何故障。
为了能让轴承在光轴上高精度地移动,igus开发出了W360CM系列的直线轴承。这款新型的工程塑料直线轴承由铝合金外壳和薄形滑动膜组成,刚性非常好,可以实现安静平稳的运行。滑动膜与轴承之间几乎没有间隙,因此可以保证运行的精确度。
igus的注塑成型工艺能够经济高效地生产免润滑齿轮。无论是全自动咖啡机还是制动器,工程塑料齿轮可以在各种应用中实现动力传输。除了棒料机加工和增材制造外,igus现在也提供由注塑成型加工工艺制成的耐磨齿轮,尤其适用于大批量生产。用户可以选择使用igus的各种免润滑iglidur材料。
igus新开发的两种新型免润滑耐磨工程塑料可延长用于单轴太阳能跟踪器的轴承的使用寿命。gus专门为单轴太阳能跟踪器的轴承座开发了两种新材料,即Solarmid和iglidur PUV。这两种新型工程塑料在2P跟踪器应用中具有极佳的耐用性,而使用这两种材质的轴承一次则可承受数小时的阳光直射。这两种材料在实际测试中表现优异,测试结果表明其抗紫外线性能是普通材料的三倍。
针对工程机械和农业行业的高负载应用需求,igus现推出一款新型耐磨轴承解决方案iglidur TX2,它无需润滑即可长期使用。即使是小型挖掘机,一般每年仍需消耗50升润滑剂。缠绕式滑动轴承的径向承载力非常大,在测试中当负载表面压力超过100 MPa时,其耐磨性相较于TX1方案提高了3.5倍。
第八届vector最佳拖链应用奖的评比活动现已开启,作品投递截至2022年2月11日。由高性能工程塑料制成的igus拖链像蛇一样灵活,它的旋转角度达7000°,运行速度高达10m/s,并且能在三维空间中移动。针对这种igus拖链的相关应用,每两年都会有一个名为vector奖的评选活动,届时一家评审团会在所有参赛作品中评选出4个尤为引人入胜的项目,并为其颁发vector奖,最高奖金为5000欧元。
行了强化,提高了供能系统在高动态运动中的耐用性。Scara机器人是行业中执行拾取和组装任务的理想选择。但问题是,它的使用寿命受其波纹管的快速磨损影响,也会变得很短。为了解决这一问题,igus开发出了一种替代方案,可以使用SCARA电缆解决方案进行改造,显著延长使用寿命。