关键词:

耐久性

durability

特定的电缆运行测试使人人受益

Jen Chen | 28 2 月, 2022

我们已经进入电缆行业多年,历史经验表明,对电缆进行特定的测试是非常重要的。这不仅对客户有利,而且我们也能从中受益。

继续阅读……

测试电缆——我们每天在 chainflex 实验室做什么?

Jen Chen | 29 12 月, 2021

igus,我们会同时进行数百项电缆测试。通常我们采用完全自动化地数据采集,如此才可以满足巨大的需求。AutoMess 正是我们为此而开发的测量系统。它为我们的使用寿命计算器提供了数百万条数据。可以说,这使每个客户都能直接使用到我们的实验室数据。

继续阅读……

chainflex 电缆在纺织机上的应用——对目标使用寿命的承诺&节省成本

Jen Chen | 29 12 月, 2021

标准机器已力不从心,新时代的机器需要最高的精度、可重复性和可靠性。此外,这些编织机的速度非常快,结果就是设备需要运行非常多的双循环。因此在选择电缆时,必须重点考察其需要的安装空间、护套的耐磨性能,以及芯线的耐久性。最终,我们的 TPE 电缆被这些高端机器选中。截至目前,我们的 CF9 控制电缆已在机器中平稳运行了六年多,未出现任何故障。

继续阅读……

为什么我们要进行大量测试?关于标准、标准测试和我们的电缆测试实验室

Jen Chen | 17 11 月, 2021

正因为如此,除了标准测试外,易格斯决定在真实条件下测chainflex高柔性电缆在拖链应用中的表现。所以我们在chainflex高柔性电缆测试实验室中为相关运动(长行程、短行程等)安装了拖链,并对电缆进行相应的测试。我们会定期测量电缆的电气参数。以此我们可以掌握电缆的损耗情况并加以优化。通过这些测试,我们努力保持电缆品质水平稳定,并在拖链电缆的耐久性方面为您提供明确和具体的声明。

继续阅读……

电缆用于何处?机器人应用中的 chainflex 电缆

Jen Chen | 6 8 月, 2021

机器人工业的飞速发展,对设备和相应的机器人部件提出了更高的要求。其中包括用于供能拖链和机器人的电缆。用于机器人的电缆必须满足较高的要求,并能经受快速发展的考验。我们的 chainflex 机器人电缆就可以做到这一点。

继续阅读……