关键词:

直线导轨

Linear guide

YSE计划为大学生项目提供免费支持

Jen Chen | 28 5 月, 2024

igus YES年轻工程师支持计划的免费福利包括材料、igus专家开展的客座讲座和研讨会、工厂参观和职业机会(如专业领域实习等)。

对igus来说,投资未来的年轻人才及其项目意义重大。通过这种方式,这些未来的专业人才们将能了解igus,认识到igus的免润滑直线导轨的价值所在,并进而了解igus在可持续发展和回收利用方面所作的努力。

继续阅读……

当直线轴承达到使用寿命时会发生什么?

Kevin Huang | 10 6 月, 2021

大多数直线轴承,无论是带有金属滚珠、滚动元件、涂层还是粘合元件,都因其设计而无法重复使用。对于用户来说,这意味着需要重新订购一个新的直线轴承,这会导致重新采购和交货时间的成本。废弃轴承正确处理也是一个额外的挑战,因为使用了润滑剂,许多轴承必须作为危险废物进行处理。易格斯并非如此…

继续阅读……

易格斯滑动轴承

工程塑料滑动轴承跟哪些轴配合最佳?

Ahren Xia | 5 3 月, 2021

在包装、食品和饮料行业中使用到很多不同材料的光轴。如果需要经济高效的解决方案,一般使用轴承钢轴。如果轻量化比较重要,可以使用铝合金轴。如果应用是在潮湿的环境中或采用化学介质进行强力清洁,则轴的耐腐蚀性很重要,不锈钢是一个很好的选择…

继续阅读……

实验室设备的移液技术(白皮书)

Scott Xiong | 23 2 月, 2021

在POCT和自动化实验室中,哪种是在技术上最好的方案?
遗憾的是,这个问题没有唯一的答案,因此我们将通过对比各种方案来解决这个问题,这些方案涉及自动移液设备的多种应用…

继续阅读……

易格斯直线技术快速发货

来自德国科隆,符合FDA标准,用于医疗行业的直线技术产品介绍

Kevin Huang | 29 1 月, 2021

新型冠状病毒 (COVID-19)爆发时,许多公司自行制造医疗产品,例如口罩,防护服,呼吸机和面罩。除了口罩,防护服,呼吸机和面罩等必须使用符合FDA认证的材料外,用于制造这些产品的工具和机械还必须符合FDA符合标准…

继续阅读……

小空间安装的直线导向系统

适用于极小安装空间的直线导向系统

Ahren Xia | 29 12 月, 2020

易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……

继续阅读……

食品机械

运行中存在盐或糖……必须注意什么?

Ahren Xia | 23 12 月, 2020

食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18