关键词:

食品

Food

用于包装样机开发或测试的滑动轴承样品

Ahren Xia | 18 3 月, 2021

iglidur工程塑料半成品可轻松制造此类样品部件……且没有最低订购量。

  • 可以供应板材、棒材及空心棒形式,具有一系列规格尺寸。
  • 100%免维护和免润滑。
  • 很多都有现货供应,可以立即交付。

继续阅读……

易格斯滑动轴承

工程塑料滑动轴承跟哪些轴配合最佳?

Ahren Xia | 5 3 月, 2021

在包装、食品和饮料行业中使用到很多不同材料的光轴。如果需要经济高效的解决方案,一般使用轴承钢轴。如果轻量化比较重要,可以使用铝合金轴。如果应用是在潮湿的环境中或采用化学介质进行强力清洁,则轴的耐腐蚀性很重要,不锈钢是一个很好的选择…

继续阅读……

球轴承

用于秤斗开合的球面轴承

Ahren Xia | 25 1 月, 2021

igubal球面轴承是完全由工程塑料制成的自调心轴承部件,因此非常轻巧。它们非常适合在称重系统中使用…

继续阅读……

小空间安装的直线导向系统

适用于极小安装空间的直线导向系统

Ahren Xia | 29 12 月, 2020

易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……

继续阅读……

食品机械

运行中存在盐或糖……必须注意什么?

Ahren Xia | 23 12 月, 2020

食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……

继续阅读……

用于规格调整的即装即用的系统化解决方案

Ahren Xia | 23 12 月, 2020

为了最大程度地提高灵活性,包装、食品和饮料行业的机器和设备必须能够执行精确的规格调整。 该设备可能是用于瓶子或罐头的灌装或贴标机,但也可能是产品包装过程中的输送栈道,为解决此问题……

继续阅读……

化学抗性

对艺康(Ecolab)清洁剂的化学抗性

Ahren Xia | 30 11 月, 2020

食品和饮料的安全性对全世界人们的福祉和健康至关重要。 因此,食品和饮料机械的清洁和消毒非常重要…

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18