Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the business-units-for-igus domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6121 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/wp-includes/functions.php:6121) in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/functions.php on line 386 包装机械 – 易格斯新闻技术资讯

关键词:

包装机械

Packaging machine

用于包装样机开发或测试的滑动轴承样品

Ahren Xia | 18 3 月, 2021

iglidur工程塑料半成品可轻松制造此类样品部件……且没有最低订购量。

  • 可以供应板材、棒材及空心棒形式,具有一系列规格尺寸。
  • 100%免维护和免润滑。
  • 很多都有现货供应,可以立即交付。

继续阅读……

易格斯直线技术快速发货

来自德国科隆,符合FDA标准,用于医疗行业的直线技术产品介绍

Kevin Huang | 29 1 月, 2021

新型冠状病毒 (COVID-19)爆发时,许多公司自行制造医疗产品,例如口罩,防护服,呼吸机和面罩。除了口罩,防护服,呼吸机和面罩等必须使用符合FDA认证的材料外,用于制造这些产品的工具和机械还必须符合FDA符合标准…

继续阅读……

球轴承

用于秤斗开合的球面轴承

Ahren Xia | 25 1 月, 2021

igubal球面轴承是完全由工程塑料制成的自调心轴承部件,因此非常轻巧。它们非常适合在称重系统中使用…

继续阅读……

用于规格调整的即装即用的系统化解决方案

Ahren Xia | 23 12 月, 2020

为了最大程度地提高灵活性,包装、食品和饮料行业的机器和设备必须能够执行精确的规格调整。 该设备可能是用于瓶子或罐头的灌装或贴标机,但也可能是产品包装过程中的输送栈道,为解决此问题……

继续阅读……

化学抗性

对艺康(Ecolab)清洁剂的化学抗性

Ahren Xia | 30 11 月, 2020

食品和饮料的安全性对全世界人们的福祉和健康至关重要。 因此,食品和饮料机械的清洁和消毒非常重要…

继续阅读……

包装机械中的位置调节

Ahren Xia | 29 10 月, 2020

可以在位置调节中去除油脂润滑吗?大多数包装机械都有很多位置调节的地方。 它们通常由梯形螺母和相应的丝杠制成。 许多仍采用金属丝杠螺母的方案。 为了调节顺滑…

继续阅读……

食品认证

易格斯滑动轴承材料获得食品和饮料行业认证

Ahren Xia | 17 9 月, 2020

由于食品和饮料属于敏感类产品,因此涉及到的生产和加工过程往往需要针对性的精确处理。尤其是那些与食品直接接触的部分,更是如此。基于此原因,易格斯专门研发出了很多款符合食品和饮料行业要求的材料…….

继续阅读……