类别:

塑料滚珠轴承

ticket machine

为什么您的售票机滚珠轴承应使用igus®

Daniel Chen | 24 9 月, 2021

售票机中对其安装零件的滚珠轴承有严格要求。在这一领域,易格斯聚合物滚珠轴承正在扩大其相对于金属滚珠轴承的优势。它们不仅免维护和免润滑,而且还确保了应用环境不受污染:车票和钞票不会受到任何污染…

继续阅读……

滚珠轴承的替换

传统轴承的替代品——igus® 聚合物轴承

Daniel Chen | 17 9 月, 2021

许多工厂操作人员都知道这个问题:在安装金属滚珠轴承时,润滑是必不可少的。 此过程必须要定期进行维护,这不仅浪费金钱,而且还会浪费大量时间。作为传统金属轴承的替代品,xiros聚合物轴承是更优选择…

继续阅读……

滚珠如何装入滚珠轴承?

Daniel Chen | 1 4 月, 2021

滚珠轴承由一个内圈和一个外圈,一个保持架和若干滚珠组成。保持架将滚珠彼此分隔开。如果这些球没有分开,它们将相互碰撞并过热。在高转速和摩擦力的情况下,会产生破坏作用。但是现在的问题是:滚珠是如何装入滚珠轴承的呢?

继续阅读……

A / C旋钮

Xiros塑料滚珠轴承用于汽车内饰

Lynna Liu (刘银) | 16 9 月, 2020

Xiros自润滑塑料滑动轴承自重轻,灵活,无需额外润滑,以下是3个非常适合使用塑料球轴承的地方:空调调节器、电子换挡旋钮、多媒体调节器

继续阅读……

主动进气格栅

汽车主动进气格栅

Lynna Liu (刘银) | 5 6 月, 2020

主动式进气格栅应用Xiros自润滑塑料滚珠轴承,它完美满足了客户的多项需要:尽可能低的摩擦系数,耐脏污,材料耐高温,也要耐低温,重量尽可能轻。同时,对于纵向百叶,我们还有滑动轴承iglidur J作为低摩擦系数和低成本的方案。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18