轴承
易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……
食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……
汽车工业的创新发展需要更加先进的生产制造工艺,尤其是在多部件集成的情况下,单个零件的注塑成型已逐渐发展出所谓的混合或2C(Two Component)二次注塑成型……
蠕动泵广泛用于医疗和实验室设备。各种液体物质,例如试剂或什至是透析机中的血液,都可以用蠕动泵来输送。如何选择蠕动泵滚筒材质…
滚珠轴承已成为机械工程中不可缺少的部分。滚珠轴承的设计多种多样,其部件的组成材质取决于工业应用的工况场合。以下显示了最常用的滚珠轴承及其使用位置…
我们经常遇到类似问题。 在大多数应用中使用简单的滑动轴承。 由于它们通常以过盈配合方式安装并固定在基座孔中,因此它们几乎不可能掉落或断裂…
什么时候使用特定的滚珠轴承?–金属,塑料,陶瓷。选择正确的材料并不总是那么容易。如下是一个简短的介绍,当我们需要选择特定的滚珠轴承时…
这是一场美国易格斯组织的线上专题研讨会,主讲人对噪音、噪音来源、处理办法,相关应用比如踏板、转向器、座椅、铰链一一做了抽丝剥茧,逻辑清晰而且参考案例很有价值,时长约24分钟,欢迎点击观看