轴承
塑料和高温?是的,塑料也可用于高温环境!发动机附件都常常需要耐温能力更强的材料,传统的金属不耐磨,那您可以选择iglidur塑料,这篇文章将向您介绍具有高温抵抗能力的iglidur®材料
汽车制造厂商们都在积极研究降低BSR的方法,那什么是BSR异响呢?怎么降低异响呢?这篇文章会给您解释,您也会看到一个真实的应用案例
自从增材制造工艺(例如激光烧结和 3D 打印)取得突破以来,从未有如此多样的工具可用于创造工程塑料部件和零件。现在您可以放飞自己的想象力!唯一的问题是,3D 打印带来了一些意想不到的麻烦, 那就是往往无法按计划批量生产所需的东西。“什么?我们没法打磨这些边角?而且这种轮廓没有圆角半径?” “我们根本无法生产这样的表面”。即使是事先未考虑的小改动,事后也会严重影响设备和零件成本。
协调的热管理对汽车能源效率至关重要。在最佳工作温度下,可获得最高的效率、最低的燃油消耗和排放。冷却液不仅起冷却作用,还可以防止腐蚀、结霜。 冷却液泵,控制器和阀门将冷却液分配到车辆中,并根据需要进行控制。
问题:只要使用iglidur自润滑塑料轴承,是不是任何情况都不用加润滑油?
不是。润滑剂不仅增加成本、需要维护,运行时会黏进大量砂石颗粒加速磨损,但易格斯并不建议您在极其脏污的环境下放弃润滑剂,或者,考虑一下增加密封?
2018年的8月初,德国巴登就提前迎来了葡萄的收获期。专家预计这将是德国南部地区有史以来最好的年份之一。葡萄采摘后的去梗工序,对葡萄酒的质量起着至关重要的作用。使用去梗机,可以非常温和地把葡萄从葡萄梗上分离下来。意大利Siprem公司 的去梗机中使用了免润滑且免维护的 iglidur J 滑动轴承,其内置滚筒,可以延长机器的使用寿命。
材料雾化一般指单一一种材料的零件释放气体并在周围物体上凝结的现象,主要跟车内温度升高有关,典型现象是黑色涂层或灰尘附着在车顶、车内壁柱上的,玻璃隔热效果不佳的汽车内雾化会特别明显。汽车内饰各种不同材料雾化释放气体,可能会污染仪表板,雾化量大时,会凝结在前后窗玻璃和车灯玻璃上 ,影响驾驶员的视线和车灯的透射性,增加行车的不安全因素。
在工厂和仓库日益数字化的时代,自动导引车 (即“AGV”) 在内部物流中的比重越来越大。同时,为了确保更快的处理速度和不受阻碍的物料流转,对其可靠性也提出了更高的要求。因此,AGV制造商为其系统选用了igus的运动塑料部件,以降低自动导引车的维护工作量、减轻重量、提高能效。