为了保证iglidur塑料滑动轴承符合尺寸要求,我们选择将轴承压入标准的基座孔之后,用通止规检验内径,为什么呢?这篇文章将作出解释。
寻找丝杆的过程往往要耗费用户大量的精力,从确定合适的参数到加工丝杆,比对价格等等,整个过程需要几个小时乃至数天的时间。采用drylin® Dryspin 在线丝杆配置器,任何人无需CAD软件也可快速完成丝杆订制,还可以直接完成在线订购。
“解放暴涨372%……”近年来,一汽解放自主研发并掌握了变速器核心技术,技术水平国内领先。得益于活力十足的研发团队和开放的交流环境,我们有幸在变速箱系统中批量装载上iglidur 高性能塑料轴承,应用遍布于多款畅销车型,尤其在变速箱操纵系统,iglidur发挥其独特的优势:降低噪音、耐磨耐用、自润滑免维护。那么,除了操纵之外,我们还有什么其他应用地方可以推荐吗?
高楼大厦中存在“看不见”的管路——空调换气系统以及防火安全系统,它们协同调节温度,保证建筑良好的空气环境,或者降低火灾中财产损失,或者保障人身安全。阀,是系统的关键组成部分,本文将向您介绍iglidur工程塑料轴承在风阀类结构中的应用,让您了解易格斯产品如何帮助提升免维护性能,进一步提高产品可靠性,在降低成本的前提下,我们还能提供结构设计优化后的轴承,使安装更加便捷。
Fraunhofer IPA建造新测试实验室,以加速开发适用于无尘室的高性价比运动塑料部件。(来源:igus GmbH)