塑料和高温?是的,塑料也可用于高温环境!发动机附件都常常需要耐温能力更强的材料,传统的金属不耐磨,那您可以选择iglidur塑料,这篇文章将向您介绍具有高温抵抗能力的iglidur®材料
汽车制造厂商们都在积极研究降低BSR的方法,那什么是BSR异响呢?怎么降低异响呢?这篇文章会给您解释,您也会看到一个真实的应用案例
经测试,新品chainflex高柔性电缆的扭转角度达360°,可将数据安全传输给6轴机器人
在大规模的制造业中,工业机器人无处不在。它们实现了快速自动化生产,从而确保了企业的成本效益。igus现在研发出一款新型的耐用以太网电缆CFROBOT8.PLUS,以确保机器人各轴、控制系统和上级系统之间的通信即使在极端压力下也能安全传输。新电缆系列已经在igus测试实验室中经过多年的扭转测试,在超过1500万次的循环运行中未发生任何故障。
新CAT5e和CAT6电缆适用于拖链,使用寿命更长且获准进入美国市场
CAT5e和CAT6电缆对自动化领域中工业4.0的实施来说是必不可少的。为此,igus更新了两款拖链专用的高柔性以太网电缆,CFBUS.045和CFBUS.049。这两款CAT5e和CAT6电缆完成了UL 600V认证,强化了北美市场认可度。它们在igus测试实验室中无故障运行超过7600万次循环,可现货供应,1米起订。
新款CAT5e和CAT6高柔性电缆,已通过CC-Link IE认证,可预测使用寿命并提供质保承诺
CAT5e和CAT6电缆对自动化领域中工业4.0的实施来说是必不可少的。为此,igus更新了两款拖链专用的高柔性以太网电缆,CFBUS.045和CFBUS.049。这两款电缆目前已通过CC-Link IE认证,可通用于亚洲,同时针对美国市场,这两款电缆也已通过UL-600V的测试认证。