PM4520_igubal-ESQM

适用于沙漠:免润滑的igubal基座轴承实现太阳能电池板自动调节

Jen Chen | 15 12 月, 2020

用于方形型材的igus太阳能基座轴承在实验室测试中取得超过72年使用寿命的优异成绩

继续阅读……

免维护的3D打印夹具使包装设备更加高效

Ahren Xia | 11 12 月, 2020

当雄鹰抓取猎物时,它可以在闪电般的移动过程中根据猎物的大小快速调整自己的夹爪。这种灵活性对于包装行业只能是一种梦想。但是,使用由iglidur线材制成的坚固而又轻巧的塑料夹具,可以实现成本节约85%,速度提高70%…

继续阅读……

滚珠轴承在哪里使用?igus有哪些滚珠轴承?

Daniel Chen | 10 12 月, 2020

滚珠轴承已成为机械工程中不可缺少的部分。滚珠轴承的设计多种多样,其部件的组成材质取决于工业应用的工况场合。以下显示了最常用的滚珠轴承及其使用位置…

继续阅读……

食品级运动塑料部件

是否存在食品级可检测的运动塑料部件?

Ahren Xia | 7 12 月, 2020

我们经常遇到类似问题。 在大多数应用中使用简单的滑动轴承。 由于它们通常以过盈配合方式安装并固定在基座孔中,因此它们几乎不可能掉落或断裂…

继续阅读……

金属轴承与Xiros轴承

什么时候使用特定的滚珠轴承?–金属,塑料,陶瓷

Daniel Chen | 3 12 月, 2020

什么时候使用特定的滚珠轴承?–金属,塑料,陶瓷。选择正确的材料并不总是那么容易。如下是一个简短的介绍,当我们需要选择特定的滚珠轴承时…

继续阅读……