大尺寸轴承并以标准件的价格为您量身定做!“通用” iglidur G提供了各种尺寸的轴承选择。最小的轴承的内径为3mm(其他iglidur材料的内径存在更小标准件)。 igus目录中零件的最大内径为195mm。如果需要的大轴承却没有标准零件,该怎么办?
差速锁的数量体现了车辆的越野能力,在装有“三把锁”的越野车差速锁中,客户使用了iglidur塑料滑动轴承。越野车的灵魂就是能够载着你到尽可能多的地方去,无论是沙漠、海滩、山地、泥泞、雪原、陡坡……所以塑料轴承的耐腐蚀、不生锈、无需额外润滑的好处在这里得到了充分的体现。另外,选用调心轴承,对于这种长轴,可以降低执行器工作可靠性对安装精度的依赖。
磨损与摩擦值需要从整体角度评估。为了优化寿命,轴和轴承材料需要完美协调,这是当下轴承生产商的主要挑战。同时,为了避免轴表面磨损、生锈,通常有多种轴表面处理方法,它们各自具有优点和缺点,本篇将进行对比介绍并结合iglidur®系列产品得到最适合您的应用的工作组合。
坏掉的厨房电器对我来说就是一场噩梦。虽然我的职业让我对机械设备以及他们的工作原理非常感兴趣,但如果在家庭生活中碰到这些问题,我是极度厌恶的。尤其是坏到要我去修理的时候。
在欧洲现代化高铁车辆的应用装配过程中,装配流程必须经过符合EN45545标准的测试和评估。这是非常耗时且形式化的流程。
轴承的工作环境,材料的重量等因素在选用时都需要被考虑到。
易格斯能在哪些方面帮助提升符合标准的产品设计呢?