滑动轴承创新设计为座椅高度调节提供静音运行保障

Ethen Liang | 7 6 月, 2022

igus滑动轴承的创新装配理念因适用于座椅高度调节等功能的铰链连接而备受欢迎。igus卡箍轴承易于操作并能提高效率。金属滑动轴承常见的法兰工艺和重新校准步骤不再必要。与金属轴承相比,卡箍轴承的优点还有重量更轻(重量可达金属轴承的五分之一)和零件价格更低(最多降低40%)。

继续阅读……

执行器中由 iglidur® 高性能聚合物制成的齿轮

Ethen Liang | 24 3 月, 2022

根据您应用的主要参数,我们可提供选择合适材料和工具技术的建议,以便在注塑过程中以安全的方式为齿轮(齿形部件)塑形。我们尤其关注达到所需的齿形质量,因为除了材料特性外,这一几何特征还决定了执行机构的质量,特别是在声学方面。

继续阅读……

sustainable automotive

采用 iglidur®滑动轴承的可持续车辆设计

Ethen Liang | 21 1 月, 2022

当下,随着 “节能减排”逐渐成为主流趋势,可持续性在汽车行业的重要性也日益增加,例如:“零排放”汽车以及“碳中和”生产模式。除了引入更严格的排放法规外,社会对于环境以及可持续发展的日益增长的认识以及消费者对于电动汽车日益增长的兴趣也影响到当下汽车行业的发展趋势…

继续阅读……

汽车内饰

在汽车内饰中使用工程塑料滚珠轴承有哪些优势?

Ethen Liang | 19 8 月, 2021

内饰的开发对于设计者和工程师来说是一个大的挑战。仅仅几秒钟之内,它创造了第一直觉。在我们坐上椅子之前,我们先伸手去触碰方向盘。紧接着,我们检查座椅扶手,触碰车窗调节按钮…

继续阅读……

二次注塑成型

iglidur滑动轴承可以应用于二次注塑成型么?

Ethen Liang | 22 12 月, 2020

汽车工业的创新发展需要更加先进的生产制造工艺,尤其是在多部件集成的情况下,单个零件的注塑成型已逐渐发展出所谓的混合或2C(Two Component)二次注塑成型……

继续阅读……