Keyword:

直线轴承

当直线轴承达到使用寿命时会发生什么?

Kevin Huang | June 10, 2021

大多数直线轴承,无论是带有金属滚珠、滚动元件、涂层还是粘合元件,都因其设计而无法重复使用。对于用户来说,这意味着需要重新订购一个新的直线轴承,这会导致重新采购和交货时间的成本。废弃轴承正确处理也是一个额外的挑战,因为使用了润滑剂,许多轴承必须作为危险废物进行处理。易格斯并非如此…

Read more...

易格斯直线技术快速发货

来自德国科隆,符合FDA标准,用于医疗行业的直线技术产品介绍

Kevin Huang | January 29, 2021

新型冠状病毒 (COVID-19)爆发时,许多公司自行制造医疗产品,例如口罩,防护服,呼吸机和面罩。除了口罩,防护服,呼吸机和面罩等必须使用符合FDA认证的材料外,用于制造这些产品的工具和机械还必须符合FDA符合标准…

Read more...

食品机械

运行中存在盐或糖……必须注意什么?

Ahren Xia | December 23, 2020

食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……

Read more...

汽车用的直线导轨驱动

汽车客户为什么可以信赖DryLin直线导轨产品?

Lynna Liu (刘银) | June 5, 2020

免润滑、比金属材料轻、运行安静,交付迅速……多年来我们凭借这样的优势吸引了众多的汽车行业客户,在这篇文章里,你会找到一个对此问题的总结……

Read more...

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18