关键词:

TPE 外护套

TPE outer jacket

使用高端TPE电缆节省安装空间,同时延长使用寿命

Jen Chen | 30 11 月, 2022

你是否熟悉这样的场景:暑假即将结束,你在酒店匆忙安排回程事宜。酒店房间里的你在忙乱中,想尽最大努力将行李箱收拾整齐,却发现已经没有足够的空间了。奇怪的是,出门时明明打包得很妥当。难道是行李箱的可用空间变小了吗?

继续阅读……

小弯曲半径动力电缆

Jen Chen | 29 11 月, 2022

如今,在大城市中,人们寻找停车位时都会发现,空间往往是个问题。汽车变得越来越大,路上的车辆也比二三十年前多很多。然而,如果将现代汽车的内部空间与 20 世纪 80 年代的内部空间进行比较,你会很快发现,现代汽车的后备箱要小得多。首先,这是因为现代汽车配备更安全的乘客舱。翼梁更坚固也更厚。此外,现代汽车采用了更多先进技术,这些技术也必然与整个车辆融合。同时,现代汽车内饰更为华丽,因而更美观。

继续阅读……

水下电缆

Jen Chen | 10 6 月, 2022

Igus是专业制造适用于移动应用的电缆厂家。因此,我们的chainflex电缆只适用于会受到低水位或周期性水位影响的应用,不适合在深水中连续使用。原因在于我们必须确保材料的耐磨性,而类似于橡胶的外护套无法做到这一点。

继续阅读……

不同的外护套材料适用于哪些行业?

Jen Chen | 6 8 月, 2021

对于特定应用或行业所使用的电缆,实际应该选择哪种外护套呢?我们认为PVC 外护套的电缆最适合应用于室温下干燥的环境;PUR 外护套材料适用于机床行业;TPE 外护套材料适用于全球各地的低温环境。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18