关键词:

免润滑

lubrication free

使用寿命延长60倍:igus推出全球首款专门用于DLP 3D打印工艺的耐磨工程塑料

Jen Chen | October 19, 2022

igus现推出全球首款专门用于数字光处理技术(DLP)的3D打印工程塑料——iglidur i3000。它可用于增材制造尺寸极小、极精密的耐磨部件,成品的使用寿命比采用常规3D打印树脂制成的长30至60倍。与此同时,igus的3D打印服务也会增加DLP打印工艺选项,为客户实现0.035毫米的打印精度。

继续阅读……

一步即可完成装卸的igus直线滑块

Jen Chen | October 19, 2022

直线系统在日常生活中无处不在,它们广泛应用于建筑技术、机械工程、工业搬运系统、测量和测试技术以及相机技术等行业。其原理大致相同:诸如控制面板之类的部件安装在滑块上,借助导向系统或滚动导向装置在直线导轨上移动。但是一直以来,滑块的拆卸都是一个问题。

继续阅读……

谁会喜欢手指上沾满油污?

Kevin Huang | June 9, 2022

由高性能塑料制成的直线滑动轴承可以解决急需的润滑油脂与卫生、清洁的环境之间的矛盾。塑料在加工过程中已内置有固体润滑剂,不需要额外的外部润滑。

继续阅读……

驱动技术中的不锈钢直线模组

Kevin Huang | March 10, 2022

有两种类型的不锈钢被应用于直线驱动技术,它们是 X46/X90 不锈钢和 V2A/V4A 不锈钢。其中,X46/X90 是一种硬质不锈钢材料,而 V2A/V4A 则是非硬化的。

继续阅读……

igus缠绕式耐磨滑动轴承可减小高负载应用带来的磨损

Jen Chen | December 27, 2021

针对工程机械和农业行业的高负载应用需求,igus现推出一款新型耐磨轴承解决方案iglidur TX2,它无需润滑即可长期使用。即使是小型挖掘机,一般每年仍需消耗50升润滑剂。缠绕式滑动轴承的径向承载力非常大,在测试中当负载表面压力超过100 MPa时,其耐磨性相较于TX1方案提高了3.5倍。

继续阅读……

适用于拖链的耐用电缆——为什么一家工程塑料公司要制造电缆?

Jen Chen | November 17, 2021

易格斯(igus)这样的工程塑料公司为什么会为拖链开发耐用电缆呢?原因其实很简单。1971年,当易格斯推出首款工程塑料拖链时,许多客户对这种全新的能源供应理念表现出极大的兴趣,纷纷希望用工程塑料拖链来改造他们的系统。

继续阅读……

ticket machine

为什么您的售票机滚珠轴承应使用igus®

Daniel Chen | September 24, 2021

售票机中对其安装零件的滚珠轴承有严格要求。在这一领域,易格斯聚合物滚珠轴承正在扩大其相对于金属滚珠轴承的优势。它们不仅免维护和免润滑,而且还确保了应用环境不受污染:车票和钞票不会受到任何污染…

继续阅读……

滚珠轴承的替换

传统轴承的替代品——igus® 聚合物轴承

Daniel Chen | September 17, 2021

许多工厂操作人员都知道这个问题:在安装金属滚珠轴承时,润滑是必不可少的。 此过程必须要定期进行维护,这不仅浪费金钱,而且还会浪费大量时间。作为传统金属轴承的替代品,xiros聚合物轴承是更优选择…

继续阅读……

专为汽车行业开发的 igus dryspin®导螺杆专利技术,实现快速免润滑的操作

Jen Chen | July 19, 2021

采用 dryspin® 技术的导螺杆和导螺杆螺母利用了免润滑的线性技术原理。

继续阅读……

光伏清洁设备轴承

光伏设备清洁系统中的聚合物滚珠轴承

Daniel Chen | July 1, 2021

天气越来越好,光照时间变得更长,更密集。其实不仅是人类在补充能量,实际上光伏系统也在这样做。这些设备整年都暴露于强烈的气候影响下,尤其是在…

继续阅读……