iglidur滑动轴承的设计是可以将标称尺寸的轴承外圆压装入具有H7公差的轴承座中,然后通过压配合将其固定到位 […]
iglidur材料的成分比较特殊,通常由热塑性基体、纤维增强材料和所谓的固体润滑剂组成。 固体润滑剂还能增强基 […]
我们的滑动轴承是压配轴承,适合带H7标准孔的轴承座。 轴承压配就是将轴承固定在轴承座中,滑动轴承的最终内径也在 […]
非常遗憾,不可以——颜色通常是由于各自材料的组成决定的,通常只有少数个别的染料能同时适用于一种材料而又不会影响 […]
爬行效应是指两个固体相互滑动时产生的冲击运动。 当移动体的静摩擦远远超过滑动摩擦时便会出现这种现象。 &nbs […]
多年来,易格斯的材料研发人员研发了数百种材料化合物,其中近40种已被列入工程塑料滑动轴承中。 基本结构通常是相 […]
一般来讲,旋转运动的速度持续达1.5米/秒且低负载的应用都首选xiros工程塑料滚珠轴承,然后才选iglidu […]
1:易格斯iglidur工程塑料滑动轴承摆动运动磨损试验。 影响因子: 轴的选择:不同的滑动轴承采 […]
关键词“RoHS”是基于欧盟指令2002/95/EU(“RoHS 1”),该指令于2013年1月3日被欧盟指令 […]