用于igus线性轴的新型dryve电机系统,轻松实现自动化控制

Sebastian | 22 5 月, 2020

除了带直流电机的drylin E直线滑动轴承线性轴外,igus现在还开发出一款经济高效且易于使用的控制系统——dryve D3 。它无需软件或计算机就可以控制线性系统。此外,igus还进一步优化了用于步进电机、直流和EC/BLDC电机的控制系统dryve D1。它可以用于较复杂行程的电机控制系统,并可通过浏览器直观操作、实现现场修改。

继续阅读……

igus robot control

igus机器人控制系统:免费模拟运行且经济高效

Sebastian | 22 5 月, 2020

为了让机器人编程变得更加便捷,igus为其低成本自动化解决方案开发了控制软件。igus机器人控制系统可在线免费获取,便于用户实现自动化。通过数字化仿真模拟特征,它可以对所有igus机器人进行编程,并实现各种运动轨迹。这样一来,用户可以在购买前就编写好适用的运行程序。值得一提的是,igus的机器人硬件极具性价比,如带控制柜的线性机器人。

继续阅读……

从原型到批量生产:选择正确的方式

Sebastian | 9 5 月, 2020

自从增材制造工艺(例如激光烧结和 3D 打印)取得突破以来,从未有如此多样的工具可用于创造工程塑料部件和零件。现在您可以放飞自己的想象力!唯一的问题是,3D 打印带来了一些意想不到的麻烦, 那就是往往无法按计划批量生产所需的东西。“什么?我们没法打磨这些边角?而且这种轮廓没有圆角半径?” “我们根本无法生产这样的表面”。即使是事先未考虑的小改动,事后也会严重影响设备和零件成本。

继续阅读……

自动车床的技术革命

Sebastian | 24 4 月, 2020

仅仅经过两年的开发时间,DMG MORI 就进入了多轴自动车床时代。目前的 MULTISPRINT 系列代表了自动车床的技术革命成果。高效的车床本身以及所实现的快速、精确和多样化的生产过程,使 MULTISPRINT 几乎无所不能。igus 为 DMG MORI 提供了用于旋转和直线运动的拖链系统解决方案,具备意大利开发和制造的出色性能和质量以及德国的专业支持。

继续阅读……

滑动轴承的密封可以有哪些方式?

Sebastian | 24 4 月, 2020

问题:只要使用iglidur自润滑塑料轴承,是不是任何情况都不用加润滑油?
不是。润滑剂不仅增加成本、需要维护,运行时会黏进大量砂石颗粒加速磨损,但易格斯并不建议您在极其脏污的环境下放弃润滑剂,或者,考虑一下增加密封?

继续阅读……

危机应对:igus CEO经验分享

Sebastian | 23 4 月, 2020

如何应对全球受到的COVID-19新冠肺炎疫情影响,公司总部位于德国科隆的igus GmbH首席执行官弗兰克·布雷泽先生分享了一些个人看法。
对我们来说每天的形势都在变化

继续阅读……