电缆会用于何处?
洁净室电缆

Jen Chen | 3 1 月, 2023

在以往的文章中,我们已经展示了电缆应用领域的案例。我们的电缆可以适用于不同的行业和应用。其中一个潜在的应用领域就是洁净室。我们今天的主题就是介绍洁净室对于电缆的特殊要求以及我们特殊的 chain flex电缆解决方案。

继续阅读……

电缆可以弯折!
什么是弯折系数?

Jen Chen | 3 1 月, 2023

可能我们每个人都有从厨房里拿勺子然后尝试弯折的经历。当我第一次弯勺子而不能把它掰回原样时,我很困惑。所以我做了一个对小男孩来说唯一“合乎逻辑”的事——确保我妈妈再也找不到那个畸形的勺子。当我来到 igus,我又遇到了“弯折”这件事。不过这次是电缆,不是勺子!今天我们就仔细探讨一下弯折系数到底是什么。

继续阅读……

即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率

Jen Chen | 3 1 月, 2023

igus新推出两款分别适用于西门子和SEW-EURODRIVE驱动技术的装配混合电缆

igus的装配混合电缆系列产品具有节省安装空间、减轻重量、在一根电缆上同时传输动力和数据等优势。该系列再次新增两款产品,它们分别是适用于SEW-EURODRIVE电机、带MOVILINK DDI接口,以及适用于Siemens SINAMICS S210、带OCC的即装即用型混合电缆。这两款混合电缆均可选配PUR外护套,后者还可选配更具性价比的PVC外护套。另外,igus还为新电缆创建了可在EPLAN Electric P8软件中使用的宏文件,从而将电缆规划效率提高约50%。

继续阅读……

igus新型蓝色激光烧结材料提升食品安全性

Jen Chen | 3 1 月, 2023

新型iglidur i6-BLUE激光烧结粉末极其耐磨、免润滑,且符合FDA和欧盟10/2011食品安全标准

运动塑料专家igus新推出一款3D打印用激光烧结材料——iglidur i6-BLUE,颜色为易于检测的蓝色,同时符合FDA和欧盟10/2011食品安全标准。因此,这款新材料可以提高食品和饮料行业机器和系统的安全性。此外,它的强度和滑动性能丝毫不逊色于经典材料iglidur i6,非常适用于蜗轮、齿轮和卡扣连接装置的3D打印。

继续阅读……

igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹

Jen Chen | 3 1 月, 2023

碳足迹查询功能上线igus在线商店,帮助用户轻松快速地完成CO2核算

工程塑料轴承生产过程中会释放多少CO2?运动塑料专家igus率先行动,将多种免润滑且免维护的iglidur工程塑料滑动轴承的确切CO2排放信息在线发布出来,供用户查看。用户可以在核算气候中和产品的CO2排放时将这些数据纳入范围3的排放。

继续阅读……

使用高端TPE电缆节省安装空间,同时延长使用寿命

Jen Chen | 30 11 月, 2022

你是否熟悉这样的场景:暑假即将结束,你在酒店匆忙安排回程事宜。酒店房间里的你在忙乱中,想尽最大努力将行李箱收拾整齐,却发现已经没有足够的空间了。奇怪的是,出门时明明打包得很妥当。难道是行李箱的可用空间变小了吗?

继续阅读……

小弯曲半径动力电缆

Jen Chen | 29 11 月, 2022

如今,在大城市中,人们寻找停车位时都会发现,空间往往是个问题。汽车变得越来越大,路上的车辆也比二三十年前多很多。然而,如果将现代汽车的内部空间与 20 世纪 80 年代的内部空间进行比较,你会很快发现,现代汽车的后备箱要小得多。首先,这是因为现代汽车配备更安全的乘客舱。翼梁更坚固也更厚。此外,现代汽车采用了更多先进技术,这些技术也必然与整个车辆融合。同时,现代汽车内饰更为华丽,因而更美观。

继续阅读……

电缆的耐油性

Jen Chen | 27 10 月, 2022

电缆的选择通常必须依据应用情况和外部条件。这包括气象状况、极端或室温的环境温度,当然也包括是否与油接触。电缆的耐油性经常是不可或缺的。我们将在今天的博客中阐述这个主题的更多背景知识。

继续阅读……

ASI 总线电缆和圣诞节照明

Jen Chen | 27 10 月, 2022

我们在另一篇文章中讨论了总线电缆。今天,我们将重点探讨一下ASI 总线电缆与圣诞节照明的共同之处。

继续阅读……

为了环保,你能选对电缆吗?

Jen Chen | 27 10 月, 2022

人们在选择电缆时,通常会讨论它的价格,但很少谈及成本。对于一根便宜的电缆,在拖链内经过数百万次的双循环使用后,其使用成本可能是高质量电缆的数倍。特别是在当前环境下,避免浪费和保护环境已成为人们茶余饭后关注的话题。所以重要的是不能只看重价格,而是要看某个部件能持续使用多久。

继续阅读……