Keyword:

iglidur

化学抗性

对艺康(Ecolab)清洁剂的化学抗性

Ahren Xia | November 30, 2020

食品和饮料的安全性对全世界人们的福祉和健康至关重要。 因此,食品和饮料机械的清洁和消毒非常重要…

Read more...

Hygienic dispensing machines

Ahren Xia | November 20, 2020

Vending machines are becoming increasingly popular not only among farmers. It’s been a long time since they only served packaged drinks and snacks. Whoever loves to get hot pizza, fried chips or even milk from the farmer, he or she can get it from a vending machine around the corner.All this around the clock without employees..

Read more...

自动售货机

卫生级自动售货机

Ahren Xia | November 20, 2020

自动售货机越来越流行。有很长一段时间自动售货机只是提供包装好的饮料和小吃。但是现在无论是冰淇淋、鲜榨果汁,甚至是新鲜出炉的面食产品,都可以从附近的自动售货机获得…

Read more...

无润滑球轴承,xiros

igus产品帮助挤出生产线提高使用寿命,并避免停产风险

John Ji | November 10, 2020

在挤压过程中,聚合物通过挤压模具被持续地熔化和挤出并成形。通过这种方式,就可以将聚合物成型为棒料,线材、型材、板材或薄膜等形式,这就是所谓的挤出物…

Read more...

重磅:易格斯推出7天快速样品模具

John Ji | October 30, 2020

为了确保中国客户的生产物料供应及时,面对第二波疫情考验,易格斯德国一方面加强防疫措施,另一方面抓紧组织生产和协调货运。10月29日,易格斯宣布11月2日即启动7天快速样品模具服务,如果同时配合快速物流通道,中国客户收到定制样品的时间有望从原来的6周缩短到最快14天。

Read more...

application variety

什么是农业机械的最佳滑动轴承?

Yvan Cao | October 21, 2020

正如每种食物的种类繁多,每种食谱都有很多一样,滑动轴承种类繁多。 正如有数百种适用于普通炖牛肉的配方一样,专门用于塑料轴承的制造商的产品范围也千差万别:使用增强纤维,使用聚四氟乙烯,不使用有机硅,耐化学药品,重负荷等。 但是我什么时候应该使用哪个轴承?我们所说的“农业机械”是什么意思?

Read more...

application variety

What is the best plain bearing for agricultural machinery?

Yvan Cao | October 21, 2020

There must be an answer to this question. After all, there are a limited number of “best Italian restaurants”, “best frozen pizzas” and “best TV series”. And we haven’t even got to narrowing it down. The best Italian restaurant in Bonn? Or in the whole world? The question of the best plain bearing for farm […]

Read more...

差速锁电子执行器中的塑料轴承

Lynna Liu (刘银) | October 9, 2020

差速锁的数量体现了车辆的越野能力,在装有“三把锁”的越野车差速锁中,客户使用了iglidur塑料滑动轴承。越野车的灵魂就是能够载着你到尽可能多的地方去,无论是沙漠、海滩、山地、泥泞、雪原、陡坡……所以塑料轴承的耐腐蚀、不生锈、无需额外润滑的好处在这里得到了充分的体现。另外,选用调心轴承,对于这种长轴,可以降低执行器工作可靠性对安装精度的依赖。

Read more...

重载应用条件下-轴和滑动轴承的使用寿命最大化研究

Yvan Cao | September 30, 2020

磨损与摩擦值需要从整体角度评估。为了优化寿命,轴和轴承材料需要完美协调,这是当下轴承生产商的主要挑战。同时,为了避免轴表面磨损、生锈,通常有多种轴表面处理方法,它们各自具有优点和缺点,本篇将进行对比介绍并结合iglidur®系列产品得到最适合您的应用的工作组合。

Read more...

冷却水泵轴承

滑动轴承在无刷直驱泵中的应用——一个发生在圣诞节的故事

John Ji | September 30, 2020

坏掉的厨房电器对我来说就是一场噩梦。虽然我的职业让我对机械设备以及他们的工作原理非常感兴趣,但如果在家庭生活中碰到这些问题,我是极度厌恶的。尤其是坏到要我去修理的时候。

Read more...