滑动轴承
Plain Bearing
正如每种食物的种类繁多,每种食谱都有很多一样,滑动轴承种类繁多。 正如有数百种适用于普通炖牛肉的配方一样,专门用于塑料轴承的制造商的产品范围也千差万别:使用增强纤维,使用聚四氟乙烯,不使用有机硅,耐化学药品,重负荷等。 但是我什么时候应该使用哪个轴承?我们所说的“农业机械”是什么意思?
坏掉的厨房电器对我来说就是一场噩梦。虽然我的职业让我对机械设备以及他们的工作原理非常感兴趣,但如果在家庭生活中碰到这些问题,我是极度厌恶的。尤其是坏到要我去修理的时候。
正确的选择通风设备的滑动轴承可以避免吱吱声和其他故障。乍看之下,这种滑动轴承的应用不怎么引人注目,但是,酒店里还有一些非常关键的通风系统需要重点考虑,在发生火灾时,这些特殊的通风系统-就是所谓的防火阀系统-需要调节氧气供应,并保持逃生路线尽可能无烟。在这个时候,通风机构中的滑动轴承的功能性和可靠性对于生存至关重要。
iglidur是什么?为什么客户愿意选购iglidur材料的轴承?我对发表这篇文章有些迟疑,因为这里必然要揭开易格斯产品的“神秘面纱”。
为了保证iglidur塑料滑动轴承符合尺寸要求,我们选择将轴承压入标准的基座孔之后,用通止规检验内径,为什么呢?这篇文章将作出解释。