类别:

拖链

igus有奖征集:创新独特的拖链供能应用

Jen Chen | 19 10 月, 2023

igus vector奖评选活动启动报名,欢迎来自全球各地的工程师团队参与评选。这是第九届vector奖评选,本活动旨在对由高性能工程塑料制成的拖链系统和电缆的创新大胆的应用予以表彰。获胜者将有机会赢取最高5000欧元的奖金。

继续阅读……

新品E6J系列拖链:采用适用于无尘室的耐磨材料iglidur J

Jen Chen | 7 10 月, 2023

无颗粒、零磨损是无尘室应用的首要任务。

为此,易格斯研发出专攻耐磨材料的新品E6J系列拖链。新系列沿用了原E6系列的结构特点及规格尺寸,因此可以在原系列上进行升级而无需整根替换。

继续阅读……

优化移动应用程序有哪些优势?

Jen Chen | 31 3 月, 2023

由于安装空间的原因,通常平行敷设编码器线和电机动力线。它们来自同一控制柜,穿过同一电缆管道,通过同一能源链一起移动,最后连接到电机并排的连接点上。当总线、编码器线或伺服信号线并排运行时,往往很难估计它们之间的相互影响。

电机的初始脉冲(即起动电流)以及连接电缆的长度或周围环境条件(如靠近竖炉、焊接设备、变频器或其他干扰源等)都会对信号产生显著影响。

继续阅读……

如何实现能源供应系统的即插即用

Jen Chen | 31 3 月, 2023

你肯定熟悉传统的能源供应系统。每条电缆的两端都有一个插入式连接器。液压软管两端都有接头,而气动软管则有软管连接器。

我们暂时先关注电缆吧。为确保功能可靠,每根电缆两端必须带有连接器再接入系统中。

如果电缆端使用圆形端子或线束端套管等元件代替连接器,这些电缆端必须要直接连接。使用端子座或螺丝螺母等连方式,可以实现这一点。在系统安装过程中,需要经常连接和断开各个接口。随着安装的进行,系统将不断扩展,添加新的组件。机器的接口通常难以插拔,这使得插入/拔出连接器变得困难。

继续阅读……

让您的 e-chain 能够即插即用

Jen Chen | 31 3 月, 2023

igus 插入式 e-chain® 产品是一个独特的完整组件,可以提供个性化的解决方案。如果 e-chain 能够即插即用,必须购买、组装、测试并记录许多单个部件。通常,你需要联系各类供应商,并使用特殊的工具来完成工作。这意味着,这些任务不仅耗时耗力,而且只能由合格的专家执行。readychain® 作为一个组件意味着只有一个零件号、一个交货日期、一个进货流程和一张发票!基于这一功能,插入式 e-chain 系列产品提供了优化的接口:一个连接器和绝对安全的插入方式。

继续阅读……

如何使用适配器来减少停机时间?

Jen Chen | 31 3 月, 2023

你听说过自动停车系统吗?

自动停车系统使用输送技术将车辆垂直/水平地放到停车位置。有两种类型的自动停车系统:

半自动系统
全自动系统

半自动系统需要用户在系统内部不断按按钮控制停车过程,而全自动系统则不需要用户进入停车系统内部。这里复制了自动高空仓储系统的功能原理和控制逻辑。在全自动化系统中,用户将车开进入口区域的可移动平台上,然后获得一个停车票,自动停车就将开始运作。系统会对车辆进行称重和测量,随后使用移动装置或起重机将其自动移动到合适的停车位置。

继续阅读……

准备、设置、切割:“模块连接”确保木材行业能源供应系统能够快速调试。

Jen Chen | 31 3 月, 2023

尽管这个行业起源于伐木工人时代,但现在所有的工业操作都已实现高度自动化。我们目前的客户使用一整套大型机器来制造家具。机器内部有特殊的隔板,木材在隔板后等待进入下一道工序。这些机器加工精度高,每天保持 24 小时运行。此外,每台机器都有两个轴向电机、许多传感器和其他信号,这就是为什么中央集成的紧凑接口具有显著优势。

继续阅读……

E4Q拖链新增拓展横杆,用于安全引导大尺寸软管

Jen Chen | 31 3 月, 2023

为了能够安全引导大尺寸软管,igus为模块化的E4Q系列拖链研发出了新型的拓展横杆。在拓展横杆的配合下,拖链可以独立适应不同直径的软管。无需工具即可打开的横杆设计,使得E4Q拖链更易于组装和填充管线。

继续阅读……

延长使用寿命变得更简单:仅需三步即可定制个性化的智能拖链

Jen Chen | 31 3 月, 2023

为了让用户快速获得个性化解决方案,运动塑料专家igus开发了很多在线工具来简化配置过程。“拖链专家”就是其中之一,它通过三个步骤,即可帮助用户轻松配置出符合自身需求的定制化拖链系统。产品的价格、使用寿命和交货时间等信息均实时显示。现在,这款在线工具进行了升级,新增了i.Sense EC.W智能磨损传感器的配置选项。这意味着用户现在可以通过在线工具点击几下鼠标,就能配置出带实时状态监测功能的即装即用型拖链系统。

继续阅读……

igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级

Jen Chen | 13 1 月, 2023

igus对e-skin flat拖链进行了目前业内首个拖链颗粒物排放测试,证实其具有超强耐磨性

igus的e-skin flat无尘室拖链即使在持续运行1.5年和6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级。这一结论来源于运动塑料专家igus对这款拖链进行的目前业内首个拖链颗粒物排放测试。整个测试过程均在无尘室实验室中进行,该实验室正是由运动塑料专家igus和弗劳恩霍夫制造工程和自动化研究所(Fraunhofer IPA)合作建造的。

继续阅读……