电缆
今天,我们将探讨一下污水处理厂如何以及出于何种目的使用 chainflex 电缆,因为这些也是 chainflex 电缆的应用领域之一。
每年的同一时间,纽伦堡都会举行 SPS 展会。而每年,我们都会在那里展示我们的 chainflex 电缆创新产品。
有时候,我觉得电缆业务其实很像演出活动。这让人对“演出必须继续进行”的口号生出了一种奇妙的认同感。
在POCT和自动化实验室中,哪种是在技术上最好的方案?
遗憾的是,这个问题没有唯一的答案,因此我们将通过对比各种方案来解决这个问题,这些方案涉及自动移液设备的多种应用…
经测试,新品chainflex高柔性电缆的扭转角度达360°,可将数据安全传输给6轴机器人
在大规模的制造业中,工业机器人无处不在。它们实现了快速自动化生产,从而确保了企业的成本效益。igus现在研发出一款新型的耐用以太网电缆CFROBOT8.PLUS,以确保机器人各轴、控制系统和上级系统之间的通信即使在极端压力下也能安全传输。新电缆系列已经在igus测试实验室中经过多年的扭转测试,在超过1500万次的循环运行中未发生任何故障。
新CAT5e和CAT6电缆适用于拖链,使用寿命更长且获准进入美国市场
CAT5e和CAT6电缆对自动化领域中工业4.0的实施来说是必不可少的。为此,igus更新了两款拖链专用的高柔性以太网电缆,CFBUS.045和CFBUS.049。这两款CAT5e和CAT6电缆完成了UL 600V认证,强化了北美市场认可度。它们在igus测试实验室中无故障运行超过7600万次循环,可现货供应,1米起订。