电缆的igus新型绝缘材料

igus新材料提升新一代动力电缆的安全性

Marck Liu (刘奕驰) | 18 5 月, 2020

变频驱动器(VFD)的发展趋向于越来越紧凑的小机体,更高的输出功率,以及更高精度的变频。所以,在选择适配的电缆时,用户不仅要注意芯数和截面积的正确匹配,还要注意电缆的电气性能。因此igus推出了新材料,以满足新一代动力和伺服电缆的要求。在测试中,新一代电缆在弯曲半径7.2xd的条件下运行超过4500万次循环。

继续阅读……

从原型到批量生产:选择正确的方式

Sebastian | 9 5 月, 2020

自从增材制造工艺(例如激光烧结和 3D 打印)取得突破以来,从未有如此多样的工具可用于创造工程塑料部件和零件。现在您可以放飞自己的想象力!唯一的问题是,3D 打印带来了一些意想不到的麻烦, 那就是往往无法按计划批量生产所需的东西。“什么?我们没法打磨这些边角?而且这种轮廓没有圆角半径?” “我们根本无法生产这样的表面”。即使是事先未考虑的小改动,事后也会严重影响设备和零件成本。

继续阅读……

special vehicle driver view

3D打印用于福祉车加速环

Lynna Liu (刘银) | 6 5 月, 2020

加速环,是Kempf公司为那些无法使用双腿开车的人设计的手动加速装置,为了适配越来越多下方扁平的方向盘,Kempf开发了新一代的“Darios 211”产品,它由211个相同滑动件组成,为了使这件滑动件既能牢固安装,又能在包覆了皮革的加速环上灵活滑动,其造型复杂独特,考虑成本和性能优势,kempf选择了iglidur®I3材料3D打印方案。

继续阅读……

冷却水泵轴承

电子水泵滑动轴承——5个关键问题

Lynna Liu (刘银) | 29 4 月, 2020

协调的热管理对汽车能源效率至关重要。在最佳工作温度下,可获得最高的效率、最低的燃油消耗和排放。冷却液不仅起冷却作用,还可以防止腐蚀、结霜。 冷却液泵,控制器和阀门将冷却液分配到车辆中,并根据需要进行控制。

继续阅读……

自动车床的技术革命

Sebastian | 24 4 月, 2020

仅仅经过两年的开发时间,DMG MORI 就进入了多轴自动车床时代。目前的 MULTISPRINT 系列代表了自动车床的技术革命成果。高效的车床本身以及所实现的快速、精确和多样化的生产过程,使 MULTISPRINT 几乎无所不能。igus 为 DMG MORI 提供了用于旋转和直线运动的拖链系统解决方案,具备意大利开发和制造的出色性能和质量以及德国的专业支持。

继续阅读……