雨刮系统采用小间隙轴承

Lynna Liu (刘银) | 9 9 月, 2020

这是一个很长的销售故事:两次测试失败之后,客户没有放弃尝试新的方案,我也有幸最终凭借JVFM零间隙轴承获得项目。

继续阅读……

家电旋钮

iglidur RN24 用于高端家用电器开关

Lynna Liu (刘银) | 2 9 月, 2020

第一版设计选用的是黄铜轴承,但黄铜轴承导电,初步实验后被电子部门拒绝;V-zug设计师随后尝试了陶瓷轴承,尽管陶瓷拥有足够高的硬度和精度,但由于成本过高,也被拒绝作为替代材料。“我们面临的挑战是,我们要谈论尽可能小的公差。如果塑料零件超出公差范围,则旋钮会摆动或卡住,” Axel Ebert——瑞士易格斯负责人说。

继续阅读……

重载螺母JGRM

JGRM产品系列:重载应用应如何与dryspin®螺纹相结合

Kevin Huang | 28 8 月, 2020

igus螺母在为重载应用提供解决方案时具有哪些优势?一般在重载应用中使用螺母时,螺母需要满足很多要求,其中最重要的一点是螺纹在高轴向载荷和径向载荷下的耐久性。那么我们塑料螺母是否能胜任这种应用呢?

继续阅读……

硬质阳极氧化铝导轨

关于drylin®硬质阳极氧化导轨/轴的色差问题探讨

Kevin Huang | 26 8 月, 2020

drylin®硬质阳极氧化导轨/轴的色差问题经常会引起人们对其使用功能的担忧,这篇文章将对这种现象做一个技术说明:理解为什么会有这种情况发生?是否可以避免?然后尽量给那些必须要完全相同产品外观的客户一些可能的解决方案!

继续阅读……

塑料轴承材料

iglidur是什么?为什么iglidur性能完胜POM?

John Ji | 26 8 月, 2020

iglidur是什么?为什么客户愿意选购iglidur材料的轴承?我对发表这篇文章有些迟疑,因为这里必然要揭开易格斯产品的“神秘面纱”。

继续阅读……