执行器中由 iglidur® 高性能聚合物制成的齿轮

Ethen Liang | 24 3 月, 2022

根据您应用的主要参数,我们可提供选择合适材料和工具技术的建议,以便在注塑过程中以安全的方式为齿轮(齿形部件)塑形。我们尤其关注达到所需的齿形质量,因为除了材料特性外,这一几何特征还决定了执行机构的质量,特别是在声学方面。

继续阅读……

驱动技术中的不锈钢直线模组

Kevin Huang | 10 3 月, 2022

有两种类型的不锈钢被应用于直线驱动技术,它们是 X46/X90 不锈钢和 V2A/V4A 不锈钢。其中,X46/X90 是一种硬质不锈钢材料,而 V2A/V4A 则是非硬化的。

继续阅读……

壁厚更厚的滑动轴承在重型应用中是否有优势?

Yvan Cao | 1 3 月, 2022

壁厚更厚的滑动轴承在重型应用中是否有优势?我的答案是否定的…

继续阅读……

什么是热电偶电缆?

Jen Chen | 28 2 月, 2022

在最近的文章中,我们已经回答了关于电机、控制、伺服和中压电缆的问题。今天,我们将专门讨论一种非常特殊的电缆。那就是热电偶电缆。什么是热电偶电缆,此类电缆的应用场景是什么?

继续阅读……

什么是 FastConnect?

Jen Chen | 28 2 月, 2022

FastConnect 实现了它的承诺。它快速、简单,因为您只需要一个工具就可以完成所有工作。利用这项技术,您最多可缩短 46% 的时间。机器可以快速重启,一点时间都不会浪费。最重要的是,省下了一大笔钱。

继续阅读……