耐磨
abrasion properties
iglidur i230是igus首款耐高温达110°C的用于制造工程塑料部件的3D打印材料
未来,3D打印的工程塑料部件将能够耐受更高的应用温度,如汽车发动机舱的温度等。目前,市面上的SLS打印材料在温度超过80°C时就有变形的危险。相比之下,igus新推出的粉末状材料iglidur i230能够耐受高达110°C的长期应用温度。此外,它还不含PTFE,耐磨性也比传统材料PA12高约80%。
新型iglidur i6-BLUE激光烧结粉末极其耐磨、免润滑,且符合FDA和欧盟10/2011食品安全标准
运动塑料专家igus新推出一款3D打印用激光烧结材料——iglidur i6-BLUE,颜色为易于检测的蓝色,同时符合FDA和欧盟10/2011食品安全标准。因此,这款新材料可以提高食品和饮料行业机器和系统的安全性。此外,它的强度和滑动性能丝毫不逊色于经典材料iglidur i6,非常适用于蜗轮、齿轮和卡扣连接装置的3D打印。
世界上有无数的材料,但对于电缆行业来说,可用的材料却极为有限。在电缆技术中最常使用的护套材料是 PVC 和 PUR。但是,除了这两种外护套材料之外,igus 还使用了 TPE(热塑性弹性体)。然而,并非所有 TPE 材料都一模一样。今天,我们的文章就将讨论不同的 TPE 混合物–阻燃 TPE 和无卤素 TPE。