关键词:

农业或工程机械

agricultural or construction machinery

工程塑料轴承如何避免农机故障?

Yvan Cao | 5 9 月, 2022

据了解,2020年国内拖拉机的故障率为130%,而收割机故障率达到了300%,甚至出现了故障率1500%的情况。好家伙,莫非这台农机不是在维修,就是在去维修的路上?

继续阅读……

适用于极端高温的电缆

Jen Chen | 16 8 月, 2021

夏日炎炎,也许又一个创纪录的夏天在等着我们,就像最近几年一样。在户外使用的电缆往往要承受季节性的温度波动。由于近年来的极端温度,我们在选择电缆时也必须考虑这个问题。因此,今天的主题是极端高温下的电缆以及高温环境对拖链电缆的影响。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18