关键词:

UL认证

UL certificate

igus成为全球第一家获得UL认证的无卤素TPE电缆制造商

Jen Chen | 16 6 月, 2022

igus无阻燃性卤素的高端TPE电缆已获得知名机构美国保险商实验室(UL)的UL AWM认证。igus因此成为全球第一家无卤素TPE获此认证的制造商,这也是测试机构第一次认可无卤素TPE电缆可以满足UL工业防火要求。

继续阅读……

电主轴的igus装配电缆解决方案

Jen Chen | 15 6 月, 2022

无论是高端电主轴、还是24家驱动品牌的成品电缆,易格斯都有多年的装配经验,成熟的安装工艺及较大规模的电缆及接头备货,能为每一位客户提供最专业的服务和可靠的品质保障。
欢迎联系我们,选购高柔性、耐弯折、不易破损且屏蔽效果更好的易格斯电缆。

继续阅读……

什么是 FastConnect?

Jen Chen | 28 2 月, 2022

FastConnect 实现了它的承诺。它快速、简单,因为您只需要一个工具就可以完成所有工作。利用这项技术,您最多可缩短 46% 的时间。机器可以快速重启,一点时间都不会浪费。最重要的是,省下了一大笔钱。

继续阅读……

为什么我们需要UL验证?

Jen Chen | 17 11 月, 2021

在经过审核后,易格斯获得了UL-verified认证标志。编号为B129699的UL测试标志是一种独特的识别特征。根据这个标志,购买者可以在网上详细了解经UL认证的chainflex产品的具体承诺。这样,客户很容易决定是否选择chainflex高柔性电缆。

继续阅读……

为什么需要chainflex高柔性电缆质保承诺?

Jen Chen | 17 11 月, 2021

chainflex高柔性电缆质保承诺不仅仅是一个质保声明,它更代表了确定使用寿命的整个过程。例如,从众多电缆测试中收集的数据被用于chainflex高柔性电缆在线使用寿命计算器。质保承诺的电缆使用寿命也是基于在超过25年的时间里进行的多次电缆测试。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18