关键词:

chainflex

电缆可以弯折!
什么是弯折系数?

Jen Chen | 3 1 月, 2023

可能我们每个人都有从厨房里拿勺子然后尝试弯折的经历。当我第一次弯勺子而不能把它掰回原样时,我很困惑。所以我做了一个对小男孩来说唯一“合乎逻辑”的事——确保我妈妈再也找不到那个畸形的勺子。当我来到 igus,我又遇到了“弯折”这件事。不过这次是电缆,不是勺子!今天我们就仔细探讨一下弯折系数到底是什么。

继续阅读……

ASI 总线电缆和圣诞节照明

Jen Chen | 27 10 月, 2022

我们在另一篇文章中讨论了总线电缆。今天,我们将重点探讨一下ASI 总线电缆与圣诞节照明的共同之处。

继续阅读……

为了环保,你能选对电缆吗?

Jen Chen | 27 10 月, 2022

人们在选择电缆时,通常会讨论它的价格,但很少谈及成本。对于一根便宜的电缆,在拖链内经过数百万次的双循环使用后,其使用成本可能是高质量电缆的数倍。特别是在当前环境下,避免浪费和保护环境已成为人们茶余饭后关注的话题。所以重要的是不能只看重价格,而是要看某个部件能持续使用多久。

继续阅读……

电缆起旋是什么?如何避免它?

Jen Chen | 31 8 月, 2022

需要处理电缆或在应用中使用电缆的人通常听说过所谓的起旋。今天我们来详细的解释什么是起旋,它的形成过程是什么,以及如何避免它。

继续阅读……

BUS是什么?

Jen Chen | 31 8 月, 2022

当提到“bus”这个词时,大多数人会立刻联想到校车或公交车。但今天我们要讨论的话题与交通工具无关。BUS是“总线系统”的英文缩写。

继续阅读……

高柔性以太网电缆CFROBOT8.PLUS系列

igus的3D以太网电缆实现快速的机器人通信

Marck Liu (刘奕驰) | 19 5 月, 2020

经测试,新品chainflex高柔性电缆的扭转角度达360°,可将数据安全传输给6轴机器人

在大规模的制造业中,工业机器人无处不在。它们实现了快速自动化生产,从而确保了企业的成本效益。igus现在研发出一款新型的耐用以太网电缆CFROBOT8.PLUS,以确保机器人各轴、控制系统和上级系统之间的通信即使在极端压力下也能安全传输。新电缆系列已经在igus测试实验室中经过多年的扭转测试,在超过1500万次的循环运行中未发生任何故障。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18