关键词:

高质量

High quality

测试电缆——我们每天在 chainflex 实验室做什么?

Jen Chen | 29 12 月, 2021

igus,我们会同时进行数百项电缆测试。通常我们采用完全自动化地数据采集,如此才可以满足巨大的需求。AutoMess 正是我们为此而开发的测量系统。它为我们的使用寿命计算器提供了数百万条数据。可以说,这使每个客户都能直接使用到我们的实验室数据。

继续阅读……

工业门中的电缆

Jen Chen | 15 9 月, 2021

选择适用于工业门的电缆——选择合适的电缆并不是想象中那么简单,有时候仅仅翻看一眼产品样本册是不够的。要选择合适的电缆,不仅要考虑到诸如环境温度等外部因素,而且还要考虑到应用匹配的规格,以及行程和弯曲半径等机械参数。

继续阅读……

电缆用于何处?机器人应用中的 chainflex 电缆

Jen Chen | 6 8 月, 2021

机器人工业的飞速发展,对设备和相应的机器人部件提出了更高的要求。其中包括用于供能拖链和机器人的电缆。用于机器人的电缆必须满足较高的要求,并能经受快速发展的考验。我们的 chainflex 机器人电缆就可以做到这一点。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18