关键词:

高性价比

high performance polymers

igus新型使用寿命传感器,让实时监测更具性价比

Jen Chen | 19 10 月, 2022

机器故障和停机时间是工业领域中最大的成本动因。因此,避免机器意外停机对维修人员来说是至关重要的。为此,igus新推出了一款低成本的使用寿命传感,帮助用户轻松实现拖链的智能化改造。

继续阅读……

蓝色的iglidur I151线材,可制成符合FDA要求的可检测耐磨部件

Jen Chen | 18 2 月, 2022

蓝色的iglidur I151线材是一款易于3D打印的材料,拥有极佳的摩擦系数和磨损系数。这款耐磨的新线材是基于全能型线材iglidur I150优化而来的。由它制成的蓝色部件可以进行光学检测。这款高性能工程塑料符合FDA和欧盟10/2011的标准,因此适用于食品和化妆品行业。

继续阅读……

电缆用在哪里?存储和检索设备内的 chainflex 电缆

Jen Chen | 7 7 月, 2021

无论行程长短,温度高低,chainflex 电缆系列可为您提供最适用的存储和检索设备解决方案。

继续阅读……

免维护的3D打印夹具使包装设备更加高效

Ahren Xia | 11 12 月, 2020

当雄鹰抓取猎物时,它可以在闪电般的移动过程中根据猎物的大小快速调整自己的夹爪。这种灵活性对于包装行业只能是一种梦想。但是,使用由iglidur线材制成的坚固而又轻巧的塑料夹具,可以实现成本节约85%,速度提高70%…

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18