关键词:

耐磨

abrasion properties

igutex滑动轴承技术:双层卷绕创造出的坚固结构滑动轴承

Jen Chen | 29 11 月, 2024

igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承

在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。

继续阅读……

igus新推出一款耐高温性能极佳的SLS打印材料

Jen Chen | 26 4 月, 2024

iglidur i230是igus首款耐高温达110°C的用于制造工程塑料部件的3D打印材料

未来,3D打印的工程塑料部件将能够耐受更高的应用温度,如汽车发动机舱的温度等。目前,市面上的SLS打印材料在温度超过80°C时就有变形的危险。相比之下,igus新推出的粉末状材料iglidur i230能够耐受高达110°C的长期应用温度。此外,它还不含PTFE,耐磨性也比传统材料PA12高约80%。

继续阅读……

igus新型蓝色激光烧结材料提升食品安全性

Jen Chen | 3 1 月, 2023

新型iglidur i6-BLUE激光烧结粉末极其耐磨、免润滑,且符合FDA和欧盟10/2011食品安全标准

运动塑料专家igus新推出一款3D打印用激光烧结材料——iglidur i6-BLUE,颜色为易于检测的蓝色,同时符合FDA和欧盟10/2011食品安全标准。因此,这款新材料可以提高食品和饮料行业机器和系统的安全性。此外,它的强度和滑动性能丝毫不逊色于经典材料iglidur i6,非常适用于蜗轮、齿轮和卡扣连接装置的3D打印。

继续阅读……

阻燃 TPE 和无卤素 TPE

Jen Chen | 16 8 月, 2021

世界上有无数的材料,但对于电缆行业来说,可用的材料却极为有限。在电缆技术中最常使用的护套材料是 PVC 和 PUR。但是,除了这两种外护套材料之外,igus 还使用了 TPE(热塑性弹性体)。然而,并非所有 TPE 材料都一模一样。今天,我们的文章就将讨论不同的 TPE 混合物–阻燃 TPE 和无卤素 TPE。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18