关键词:

电缆

为什么拖链电缆不是易损部件?

Jen Chen | 25 10 月, 2021

通过统一使用拖链专用电缆,我们可以改进生产系统并避免问题,同时我们为实现供能系统部件的正确安装进行培训。这样一来,我们就能最终实现消除浪费和避免停机的目标。
所以,我们要使用具有成本效益的耐磨部件,否则的话,我们将会因此支付高昂的隐性成本,比如预防性部件更换以及为已交付机器处理复杂售后等。

继续阅读……

终于!新版2020 chainflex电缆产品样本册出炉!

Jen Chen | 25 10 月, 2021

新版2020 chainflex电缆产品样本册出炉!

继续阅读……

电缆的载流量

Jen Chen | 25 10 月, 2021

我们提供多种类型的电缆供用户选择,您可以根据您的应用从中选出适合的一款。选择电缆后,您可以使用我们的在线使用寿命计算器计算所选电缆的使用寿命。

继续阅读……

不同的外护套材料适用于哪些行业?

Jen Chen | 6 8 月, 2021

对于特定应用或行业所使用的电缆,实际应该选择哪种外护套呢?我们认为PVC 外护套的电缆最适合应用于室温下干燥的环境;PUR 外护套材料适用于机床行业;TPE 外护套材料适用于全球各地的低温环境。

继续阅读……

滑石粉是什么?为什么电缆里要用滑石粉?

Jen Chen | 7 7 月, 2021

在电缆工业中,滑石粉可以将电缆护套和电缆芯线隔开,也可以减小电缆护套和电缆芯线之间的摩擦力,延长电缆芯线的使用寿命。

继续阅读……

为什么电缆有不同的颜色?

Jen Chen | 9 4 月, 2021

外护套的颜色是不一样的,而各芯线绝缘层的颜色也是不同的。

继续阅读……

2020 年 SPS 展会期间的 chainflex 新闻

Jen Chen | 19 3 月, 2021

每年的同一时间,纽伦堡都会举行 SPS 展会。而每年,我们都会在那里展示我们的 chainflex 电缆创新产品。

继续阅读……

电缆有哪些应用场景?chainflex电缆在舞台技术中的应用

Jen Chen | 19 3 月, 2021

有时候,我觉得电缆业务其实很像演出活动。这让人对“演出必须继续进行”的口号生出了一种奇妙的认同感。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18