关键词:

外护套

outer jacket

水下电缆

Jen Chen | 10 6 月, 2022

Igus是专业制造适用于移动应用的电缆厂家。因此,我们的chainflex电缆只适用于会受到低水位或周期性水位影响的应用,不适合在深水中连续使用。原因在于我们必须确保材料的耐磨性,而类似于橡胶的外护套无法做到这一点。

继续阅读……

适用于极端高温的电缆

Jen Chen | 16 8 月, 2021

夏日炎炎,也许又一个创纪录的夏天在等着我们,就像最近几年一样。在户外使用的电缆往往要承受季节性的温度波动。由于近年来的极端温度,我们在选择电缆时也必须考虑这个问题。因此,今天的主题是极端高温下的电缆以及高温环境对拖链电缆的影响。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18