关键词:

使用寿命长

chainflex 电缆在纺织机上的应用——对目标使用寿命的承诺&节省成本

Jen Chen | 29 12 月, 2021

标准机器已力不从心,新时代的机器需要最高的精度、可重复性和可靠性。此外,这些编织机的速度非常快,结果就是设备需要运行非常多的双循环。因此在选择电缆时,必须重点考察其需要的安装空间、护套的耐磨性能,以及芯线的耐久性。最终,我们的 TPE 电缆被这些高端机器选中。截至目前,我们的 CF9 控制电缆已在机器中平稳运行了六年多,未出现任何故障。

继续阅读……

可滑动、可滚动、低成本:igus长行程模块化拖链系统E4.1系列增加新品

Jen Chen | 28 9 月, 2021

igus供能系统是为长行程应用安全引导电缆和软管的首选。强大的通用型模块化拖链系统E4.1已经覆盖了大部分的客户应用。现在,igus又为这一出色的系统新增了滑行垫和滚轮链节,便于系统的快速改装。在磨损工况下以及高速或极长行程的应用中,新系统的使用寿命更长且更经济高效。

继续阅读……

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/wp_bootstrap_pagination.php on line 18