拖链
机器故障和停机时间是工业领域中最大的成本动因。因此,避免机器意外停机对维修人员来说是至关重要的。为此,igus新推出了一款低成本的使用寿命传感,帮助用户轻松实现拖链的智能化改造。
‘从摇篮到摇篮’是强调以自然为本的循环经济的重要理念,倡导的是让消费品返回到生物或技术循环中去,以节约宝贵的资源和原材料。运动塑料专家igus也在为实现同样的目标而努力,并推出了全球首款完全由回收材料制成的拖链,这些拖链的制作材料全部来自于chainge拖链回收计划。
石油和天然气行业并不容易,特别是所谓的上游生产和开采部门。在油价的推动下,如今的工厂必须更加高效地运转,才能在 […]
带梳状板的接头作为拖链配置中广受欢迎的组合,易格斯特此研发出了新一代可堆叠使用的梳状板系统,使电缆去应力更加的灵活便捷,也更加的模块化,有效延长电缆的使用寿命。
E4.1系列拖链以及衍生出的E4.1L系列拖链,是igus较为受欢迎的系列之一。它们拥有高稳定性和高硬度的同时,也是适配性非常广泛的高负载拖链系统,可以根据现场需要做出结构上的拓展。今天介绍的TUB就是可选的拓展结构之一。
Snapclip,即拖链外侧带扎带,用来安全引导管线 ,适用于需要在拖链外引导管线或者是预留管线位置以备后期添加的情况。在通用机械制造中经常可以看到。
“Autoglide 5现在投入生产使用已经超过1年了,我们真的非常满意。这个系统安全,安静,易管理,真是智能仓库的理想选择方案。”Volker Braun说。Christian Strauch补充说:“这个系统给了我们一个滑触线的替代方案,或者说从价格,维护,安装和运行安全要求等角度,autoglide 5 给了中短程巷道物料搬运用户提供了一个绝无仅有的好选择”
即便行李箱已经满满当当,我还是硬塞进去了一件衬衫;看到堆满了木头的壁炉,我不自觉地又添了一根。“不是还有富余空间嘛?”很多人都对此习以为常。这种现象甚至出现在拖链内的电缆上,为此,我专门撰写了这篇文章,旨在让大家认识到过度填充拖链的危害。
行了强化,提高了供能系统在高动态运动中的耐用性。Scara机器人是行业中执行拾取和组装任务的理想选择。但问题是,它的使用寿命受其波纹管的快速磨损影响,也会变得很短。为了解决这一问题,igus开发出了一种替代方案,可以使用SCARA电缆解决方案进行改造,显著延长使用寿命。