有奖征集:独特的供能系统应用项目

Jen Chen | 3 12 月, 2021

第八届vector最佳拖链应用奖的评比活动现已开启,作品投递截至2022年2月11日。由高性能工程塑料制成的igus拖链像蛇一样灵活,它的旋转角度达7000°,运行速度高达10m/s,并且能在三维空间中移动。针对这种igus拖链的相关应用,每两年都会有一个名为vector奖的评选活动,届时一家评审团会在所有参赛作品中评选出4个尤为引人入胜的项目,并为其颁发vector奖,最高奖金为5000欧元。

继续阅读……

适用于SCARA机器人的新型igus电缆导向装置,可避免电缆缠绕

Jen Chen | 25 11 月, 2021

行了强化,提高了供能系统在高动态运动中的耐用性。Scara机器人是行业中执行拾取和组装任务的理想选择。但问题是,它的使用寿命受其波纹管的快速磨损影响,也会变得很短。为了解决这一问题,igus开发出了一种替代方案,可以使用SCARA电缆解决方案进行改造,显著延长使用寿命。

继续阅读……

为什么我们需要UL验证?

Jen Chen | 17 11 月, 2021

在经过审核后,易格斯获得了UL-verified认证标志。编号为B129699的UL测试标志是一种独特的识别特征。根据这个标志,购买者可以在网上详细了解经UL认证的chainflex产品的具体承诺。这样,客户很容易决定是否选择chainflex高柔性电缆。

继续阅读……

为什么我们要进行大量测试?关于标准、标准测试和我们的电缆测试实验室

Jen Chen | 17 11 月, 2021

正因为如此,除了标准测试外,易格斯决定在真实条件下测chainflex高柔性电缆在拖链应用中的表现。所以我们在chainflex高柔性电缆测试实验室中为相关运动(长行程、短行程等)安装了拖链,并对电缆进行相应的测试。我们会定期测量电缆的电气参数。以此我们可以掌握电缆的损耗情况并加以优化。通过这些测试,我们努力保持电缆品质水平稳定,并在拖链电缆的耐久性方面为您提供明确和具体的声明。

继续阅读……

为什么需要chainflex高柔性电缆质保承诺?

Jen Chen | 17 11 月, 2021

chainflex高柔性电缆质保承诺不仅仅是一个质保声明,它更代表了确定使用寿命的整个过程。例如,从众多电缆测试中收集的数据被用于chainflex高柔性电缆在线使用寿命计算器。质保承诺的电缆使用寿命也是基于在超过25年的时间里进行的多次电缆测试。

继续阅读……